This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27542EVM:打印机脉冲加载应用中的睡眠模式

Guru**** 2386610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1484448/bq27542evm-sleep-mode-on-printer-pulse-load-applications

器件型号:BQ27542EVM

工具与软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我想了解 BQ27542进入睡眠模式如何影响脉冲负载条件下的应用程序(例如打印机)。 睡眠模式是否会影响测量仪表的 SOH 和 SOC 精度或其跟踪动态负载变化的能力?

是否适合在打印机应用中启用快速 Qmax?

另请提供有关快速 QMax 和传递电荷的更新条件的详细信息。

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、  

    当系统处于 SLEEP 模式时、监测计的精度主要是通过在同一时间段内获取更少的值样本来实现的。 这意味着 SOH 和 SOC 更新的频率会更低、就像它处于 NORMAL 模式一样。 在打印机应用中、快速 Qmax 可能是合适的、但快速 Qmax 主要用于没有充分放松的系统。 如果您的打印机一直在使用、则应用此功能是合适的、但这取决于打印机在使用范围内的频率。 有关快速 QMax 和通过的电荷的详细信息、请参阅技术参考手册第41页的第6.5节(和)  

    技术参考手册:
    https://www.ti.com/lit/ug/sluub65b/sluub65b.pdf?ts = 1741630854979&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    谢谢!
    艾伦