This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:配置问题

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3220, TUSB422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1482283/hd3ss3220-configuration-issues

器件型号:HD3SS3220
主题中讨论的其他器件: TUSB422

工具与软件:

尊敬的各位团队:

1. 我觉得 HD3SS3220包括 USB 3.0开关和 PD 充电,对吗?

如果我使用这个、我不需要 TUSB422、 对吧?

2. HD3SS3220,我的设备可以理解为手机(手持设备)。 我的器件从计算机供电、我的器件中使用了 HD3SS3220。 应该使用哪种模式、DFP/UFP/DRP?

3. 是否可以提供 HD3SS3220演示原理图和寄存器配置软件? 如果可能、请帮助提供。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chu:

    Unknown 说:

    否、HD3SS3220会执行电流广播和检测、但它不支持任何 PD 功能。 为此、您仍需要使用 TUSB422或单独的 PD 控制器。

    Unknown 说:

    需要将 HD3SS3220设置为 UFP、因为它在寻找 DFP 设备(如计算机)的上游位置。

    Unknown 说:
    3.  能否提供 HD3SS3220演示原理图和寄存器配置软件? 如果可能、请帮助提供。 谢谢!

    我们有两种不同的 EVM、其中一种配置为 UFP、另一种配置为 DFP。 在这两种情况下、都不使用软件。 您想要哪个 EVM? 我会通过 E2E 向您发送一个朋友请求、以便我可以进行发送。

    谢谢!

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chu、您好、我在 E2E PM 之前进行了回应。

    谢谢!

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    非常感谢。

    HD3SS3220的使用逻辑如下:计算机 Type-C→HD3SS3220→端子。 它不需要 PD 功能、但应支持约12W 的功率传输。 您能否帮助确认是否可行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chu:

    它应 通过 CC 控制器能够广播(DFP)或检测(UFP)高达3A 的电流、支持高达15W 的电力输送。 它可以广播900mA、1.5A 或3A 电流。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢!

    Ryan