主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO、 BQ27426、 GPCCHEM、 BQ27Z561-R2
工具与软件:
我将使用 bqStudio 1.3.127来训练 bq27427、以获得电池黄金映像。 放松超过6小时后、训练将始终停止、并且"RUP_DIS"未清除错误。
我认为这可能与不发送 GAUGE_EN 有关。 但在命令窗口中未找到任何按钮。
有人可以帮助我展示如何发送 GAUGE_EN 吗? 提前感谢您!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
我将使用 bqStudio 1.3.127来训练 bq27427、以获得电池黄金映像。 放松超过6小时后、训练将始终停止、并且"RUP_DIS"未清除错误。
我认为这可能与不发送 GAUGE_EN 有关。 但在命令窗口中未找到任何按钮。
有人可以帮助我展示如何发送 GAUGE_EN 吗? 提前感谢您!
尊敬的 Fang_C:
在 bq27427上、如果您获得 RUP_DIS、则可以尝试发送 RESET 命令来重置消息。 仔细检查数据存储器选项卡寄存器(专门的 Design Capacity、Design Voltage、Charge Term Taper Current、Discharge (DSG) Current Threshold、Charge (Chg) Current Threshold、Quit Current 和 Term Voltage)、以获得成功的学习周期。 我还附上了"实现成功的学习周期"文档、您应该可以参考此 IC 的大部分信息。
实现成功的学习周期:
https://www.tij.co.jp/jp/lit/an/slua903/slua903.pdf
谢谢!
艾伦
您好、Alan:
请检查我的设置吗?


对于 ChemID、我使用了337。 这来自 GPC 的信息:
最佳化学 ID:最大337最佳化学 ID 偏差、%:2.58
所有 ID 的汇总、最多 DOD 偏差低于3%
化合物 ID 最大 DOD 误差、%最大 R 偏差、比率
337 2.58 0.23
最大值 最佳 ID 偏差在建议范围内。 所选的最佳化学 ID 适合对电量计进行编程。
为基于 ROM 的器件(如 bq274xx)选择最佳的通用 ID
器件/系列#1
通用化学物质 ID 器件/电压/化学物质最大 DOD 误差(%)
3142 bq27421-G1D:4.4V LiCoO2 15.74
128 bq27421-G1A:4.2V LiCoO2 16.32
354 bq27411-G1C:4.35V LiCoO2 16.62
312 bq27421-G1B:4.3V LiCoO2 19.14
最佳通用 ID 3142
警告:通用 ID 偏差太高、很可能是由于数据异常造成的。 请检查数据文件是否具有建议的格式、单位和测试计划
器件/系列#2
通用化学物质 ID 器件/电压/化学物质最大 DOD 误差(%)
1210 bq27621:(Alt_CHEM1) 4.3V LiCoO2 15.17
1202 bq27621:(默认设置) 4.2V LiCoO2 15.29
354 bq27621:(Alt_CHEM2) 4.35V LiCoO2 16.62
1210最好的通用 ID
警告:通用 ID 偏差太高、很可能是由于数据异常造成的。 请检查数据文件是否具有建议的格式、单位和测试计划
器件/系列#3
通用化学物质 ID 器件/电压/化学物质最大 DOD 误差(%)
1202 bq27426:(Alt_CHEM1) 4.2V LiCoO2 15.29
3142 bq27426:(Alt-CHEM2) 4.4V LiCoO2 15.74
3230 bq27426:(默认值) 4.35V LiCoO2 17.03
第1202章
警告:通用 ID 偏差太高、很可能是由于数据异常造成的。 请检查数据文件是否具有建议的格式、单位和测试计划
谢谢!
FAN_C
您好!
您无法在 BQ27427电量监测计上使用337 chemID。 BQ27427电量监测计仅允许您使用三种预编程的化学 ID (化学 ID 1,202,3142或3230)中的任何一种。 您不能使用我列出的三种化学 ID 以外的任何化学 ID。 由于您收到的三种预编程化学 ID 的 DoD 百分比误差非常高、因此我不建议您将特定电池与此电量监测计配合使用、或者我建议您使用我们的基于闪存的电量监测计之一(例如 BQ27z561-R2)。 如果将电池与 BQ27427搭配使用、则将无法获得良好的监测精度、并且无法成功完成学习周期。 借助我们基于闪存的电量监测计、您可以对我们已表征的数千个化学 ID 中的任何一种进行编程。
此致、
Jonny。
您好!
您不能使用除三个预编程的化学 ID 以外的任何其他 chemID。 对于除三个预编程的 chemID 之外的其他 chemID、该器件不会将 chemID 表征值写入 BQ27427、因此如果您尝试将337 chemID 编程到 BQ27427电量监测计上、则不会发生任何情况、并将使用默认的 chemID 相关值。 如果您希望使用337 chemID、则不能使用 BQ27427、而是必须使用基于闪存的电量监测计、例如 BQ27z561-R2。
此致、
Jonny