This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5185:如果变压器比 sec 值大于 pri 值、CALC-Tool 中显示#value-Error

Guru**** 2493715 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5185

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1484429/lm5185-calc-tool-shows-value-error-if-transformer-ratio-sec-value-are-higher-than-pri-value

器件型号:LM5185

工具与软件:

LM5185计算工具-#value 错误

您好!

我在使用计算工具"LM5185-DESIGN-CALC.xlsx"时遇到问题。
当反激式变压器"匝数比"初级值高于次级值时、该工具运行良好。
当 Sec 值高于 PRI 值时、许多单元格显示#value (或在德语 Excel 中显示#Wert)。

例如-我打开输出电压为16.4V 并且变压器比为1:1的原始文件(修订版本3.3)

我将输出电压更改为19V、工具显示建议的变压器比1:1、19
我选择"变压器匝数比 PRI : Sec"在列表中的比率1 : 1.2和我看到错误条目#value (或#Wert 在德国)在许多字段

有人知道我的错了吗?

谢谢你

Ralf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ralf:

    我认为这些值单元格是由最大值造成的 Step3框上的 RCS 值。 当 NPS 值从1:1降低至1:1.2时、初级开关电流会增加、因此最大 RCS 值减少。 尝试将 RCS 20M Ω 降至较低值(19M Ω)、数值单元格应固定。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    曼努埃尔您好!

    感谢您的回答。
    我检查与19m 欧姆,与10m 欧姆和测试与1m 欧姆-同样的问题 .

    但我已经找到了什么导致我的问题:欧洲数字格式!

    小数分隔符是逗号、而不是美国数字系统中的点。

    Excel 会自动将您的工作表转换为欧洲系统。
    但是:变压器比的选择列表仍以点作为十进制分隔符。 这对于 Excel 来说太大了。
    如果我把 Excel 切换到美国数字系统、一切都很顺利。

    问题现已解决-感谢您的支持。

    祝您愉快的一周-来自德国的问候
    Ralf


    请参阅:德语1:1、19 ("、")和 US 1:1.2 ("。") 分隔符

    将 Excel 更改为 US-Format 后: