This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65994AE:TPS65994BH 24H2 HLK 测试失败

Guru**** 2493715 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1482731/tps65994ae-tps65994bh-24h2-hlk-test-fail

器件型号:TPS65994AE

工具与软件:

在期间 24H2 HLK 测试时、我们遇到以下故障(随附日志文件以供参考):

  1. UCSI 连接器1标识[ Type-C 多路复用]
  2. UCSI 获取连接器状态命令- USB 器件检测[ Type-C mut]

e2e.ti.com/.../UCSI-Connector-One-Identification-_5B00_Type_2D00_C-MUTT_5D005F00_X580WNT_2D00_D_5F00_0305.htm e2e.ti.com/.../UCSI-Get-Connector-Status-command-_2D00_-USB-device-detection-_5B00_Type_2D00_C-MUTT_5D005F00_X580WNT_2D00_D_5F00_0305.htm

我们希望寻求您的帮助、以检查这些故障是否与固件设置或逻辑相关、以及是否需要进行任何调整。

以下是系统详细信息和 PD .pjt 文件、供您参考:

  • 平台: 英特尔 Arrow Lake HX
  • 控制器: Thunderbolt 5 (Barlow Ridge)
  • PDO 端口 A: 输出:5V/3A;输入:5V/3A、20V/5A
  • PDO 端口 B: 输出:5V/3A;输入:5V/3A

请确保符合 Intel Barlow Ridge 规范。

e2e.ti.com/.../x580_5F00_TBT5_5F00_F909p12p15_5F00_30DA_5F00_v3118_5F00_20250106.pjt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的一名团队成员将很快回复您。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、您好。

    请使用逻辑分析仪提供 I2C_EC (I2C1) SCL/SDA 日志、以便我们可以通过 I2C 研究 UCSI 命令。 我们需要这样来调查故障、因为来自测试结果日志的信息非常有限。

    一项快速检查:请确保在向端口 B 发送 UCSI 命令时、使用端口 B I2C 地址、并且在 UCSI 命令输入中将连接器编号设置为2。

    此致!

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    [报价 userid="524199" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1482731/tps65994ae-tps65994bh-24h2-hlk-test-fail/5694594 #5694594"]请使用逻辑分析仪提供 I2C_EC (I2C1) SCL/SDA 日志、以便我们能够通过 I2C 研究 UCSI 命令。 我们需要这样来调查故障、因为我们从测试结果日志中获得的信息非常有限。

    以下文件中提供了 I2C_EC (I2C1)日志。

    e2e.ti.com/.../UCSI-Connector-One-Identification-_5B00_Type_2D00_C-MUTT_5D005F00_X580WNT_2D00_D_5F00_0305.CSV

    e2e.ti.com/.../UCSI-Get-Connector-Status-command-_2D00_-USB-device-detection-_5B00_Type_2D00_C-MUTT_5D005F00_X580WNT_2D00_D_5F00_0305.CSV

    一项快速检查:请确保向端口 B 发送 UCSI 命令时使用了端口 B I2C 地址、并且在 UCSI 命令输入中将连接器编号设置为2。

    对于 UCSI CMD、我们已经按照规范向端口2发送正确的地址和数字。

    请帮助检查并确认

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们试图将"全局系统配置(0x27)"中的"TBT 控制器类型"从"BR 平台"修改为"ICL 或更高版本平台"、这样我们就通过了 HLK 测试。

    考虑到我们的 Thunderbolt 控制器是 Barlow Ridge、我们想询问在更改设置时是否存在任何差异或潜在风险。

    请告诉我们您的想法。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、您好。

    我们已经看到类似的情况、但当 TBT 控制器设置为 ICL 或更高版本的平台修复此 HLK 故障时、很难准确查明哪些更改。 我们过去曾建议使用 ICL 或更高版本的 Lake 平台用于 Barlow Ridge、因此这应该是可以的。  

    我在日志中确实看到、在 EC 向 PD 发出 UCSI 命令后、似乎没有从 PD 读回命令结果来确定是否完成/失败。 我建议检查此情况、因为 EC 应该能够处理来自 PD 的 UCSI 命令错误。 EC 应读回 PD 寄存器0x08以了解命令状态、然后在命令完成时(读取0x00 00 00)、读回 PD 寄存器0x09以获取 CMD 数据结果。

    如果还有其他问题、 请告知我们、我们可以进行调查。  

    此致!

    Alex