This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7H1210-SEP:是否观察到 SEFI?

Guru**** 2388120 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC128S102-SEP, TPS73801-SEP, TPS7H1210-SEP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1483301/tps7h1210-sep-sefi-observed-or-not

器件型号:TPS7H1210-SEP
主题中讨论的其他器件:ADC128S102-SEPTPS73801-SEP

工具与软件:

您好!

数据表提到 SEFI 对于 LET 的额定值为43MeV-cm2/mg 我没有从 SEE 测试报告中找到任何 SEFI 数据。 这是否意味着该器件不受 SEFI 干扰或未观察到 SEFI? 此外、对于 TPS73801-SEP 和 ADC128S102-SEP 器件、我还有一个非常相同的问题。 您能否在同一螺纹处确认所有三个零件的 SEFI 特性? 提前感谢您!

此致、

Mika Hirvonen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mika:

    对于 TPS7H1210-SEP 和 TPS73801-SEP、未观察到 SEFI。 我们会在所有测试期间监控是否有事件、如果发现任何事件、我们会对其进行分类和报告。 在最近发布的 SEE 报告中、我们已开始明确提及未观察到特定类型的事件以帮助澄清这一点。

    我将在负责  ADC128S102-SEP 的团队中循环、以便他们可以确认器件的详细信息。

    祝你一切顺利!

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mika:

    我们将在周一再次了解这一内容。

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mika:

    关于 ADC128S102-SEP、我们的辐射专家说、鉴于 ADC128S102-SEP 的 CMOS7架构、预计它不受 SEFI 的影响。 然而更准确的是、鉴于该器件的特征值高达43MeV-cm^2/mg、因此在整个范围内未观察到 SEFI。

    此致、
    Joel