This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713EVM-017:尽可能降低 Vbat 输出处的纹波

Guru**** 2811775 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1484150/bq25713evm-017-minimize-ripple-at-vbat-output

器件型号:BQ25713EVM-017

工具与软件:

您好、TI 专家!

在进行原型设计之前、我使用 BQ25713EVM 为1S 电池充电、并在交流模式下使用示波器进行测量。 我观察到由电感器和 MOSFET 引起的振铃噪声。 此噪声的频率在27.8 MHz 附近、Vpp 为152mV。 是否可以 使用 π 型滤波器、缓冲器电路或 EMI 滤波器更大限度地减少失真? 你能告诉我吗? 我在下面附上了一份图的捕获。

此外、我观察到该噪声因 SOC 而异、我希望为我的项目使电池充电更稳定。

感谢您的观看、

Antonio López ñ o.