请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25792 主题中讨论的其他器件: TPS65988DK、 TPS65994AE
工具与软件:
嗨、团队:
我们的客户希望将 TPS65988DK 用作与 BQ25792一起使用而不是 TPS65994AE 的双端口 USB PD 控制器器件。 他们想要像下面的线程那样实现 OTG 功能(电源5V/3A)。
(+) TPS65994AE:如何使用 BQ25792实现 OTG 功能-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛
他们想要实现这样的功能:"在 USB Type-C 端口为电池充电时、请为另一 USB Type-C 端口上的连接设备提供5V/3A 电源"。
在这种情况下、是否需要在 VBUS 线路上安装可选的外部 FET (如下图所示)?

我认为对于5V/3A 电源、应使用 SYS 线路。 如果来自此线路、是否需要任何开关端口电路?
此致、
Teritama