工具与软件:
大家好、团队成员:
在数据表中、IQ_BAT_ON 为540uA。 (典型值)

下面是我的客户的测试结果。 它们没有连接 Vbus、但 Vbat 提供了系统电源。
BAT 的电流为1.7mA。 VSYS 具有576uA。 因此、我们可以得到 IQ_BAT_ON 为1.7mA、-0.576mA = 1.124mA。 该值是典型值的2.x 倍。 合理吗? 我们有没有其他方法可以降低 BQ 电流消耗? (注意:REG11_I2C2寄存器 sdrv_ctrl_1:0为 0x00)、目前我们需要 Charger_Control_。

此致、
罗伊