This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:EEPROM/I2C 控制/BQ25798/电量监测计/系统之间的 PD 通信

Guru**** 2493715 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1484558/tps25751-i2c-communication-between-eeprom-pd-control-bq25798-gas-gauge-system

器件型号:TPS25751
主题中讨论的其他器件:BQ25798

工具与软件:

您好!

我的 方框图的示例。

它是否 支持 EEPROM/I2C 控制/BQ25798/电量监测计/系统之间的 PD 通信。

Tks。

Mulin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mulin:

    TPS25751 支持4CC 命令"I2Cr"和"I2Cw"、使用户能够向 TPS25751的 I2Ct 端口发送命令、从而触发 I2Cc 端口上的 I2C 读取和写入。 这使得用户能够从 I2Ct 端口与 I2Cc 外设进行通信。

    有关更多信息、请参阅 TRM。

    谢谢。此致、

    Chris