This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3488:建议的合适升压器件

Guru**** 2493955 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5157, LM3488, LM5155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1484872/lm3488-suitable-boost-devices-recommendation

器件型号:LM3488
主题中讨论的其他器件:LM5157、、 LM5155

工具与软件:

尊敬的 Expert:

我的客户正在寻找升压器件、您可以帮助确认我们是否有合适的器件吗?谢谢。

  • 输入电压:12V
  • VOUT:380V
  • 输出电流:110mA
  • 请求:集成 FET 会更好。 他们还可以接受不集成 MOSFET 的器件。

此致、

Ryker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryker:

    感谢您使用 e2e 论坛。
    他们是否愿意为此使用反激式拓扑?
    然后、它们可以调整绕组比来实现这种高升压比、而不会出现最大占空比问题。

    如果他们选择正确的电感器、则可能能够使用具有集成 FET 的 LM5157。
    但额定值为6.5A 最大电感器电流和50V abs 最大开关节点电压、因此合适的绕组比范围相当小。

    凭借控制器和外部 FET、他们不会有电流限制、因此他们在选择变压器时有更大的自由度。
    LM3488能够做到这一点、但我仍会推荐 LM5155、因为它更加现代化、并且具有可调软启动等附加功能、这在此类反激式应用中非常有用。

    此致、
    Niklas