This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM20143DESIGN-CALC:电感计算

Guru**** 2493565 points
Other Parts Discussed in Thread: LM20143DESIGN-CALC, LM20143

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1484785/lm20143design-calc-inductance-calculation

器件型号:LM20143DESIGN-CALC
主题中讨论的其他器件: TPS62813LM20143

工具与软件:

你好

我想了解数据表和 LM20143DESIGN-CALC 中用于电感计算的精确数据。

给出的公式为:  

我们的数据如下:  

VIN = 3.3V

VOUT = 2.5V

F_SW = 755kHz

Iout = 0.3A

D = Vout/Vin = 0.75

因此应包括 L:5.35uH 和10.7uH

但在 LM20143DESIGN-CALC 中:L 的推荐值为:0.9uH。

我还尝试使用 Webench 进行仿真、自我命令也约为1uH。

如何计算? 使用哪种公式获取这些值?

提前感谢、

此致、

Florent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Florent:

    您是否了解了 TPS62813? 这是一款比 LM20143更新得多的器件。

    对于计算、您需要为(max)使用3A、而不是0.3A。 计算出的电感将介于0.535uH 和1.07uH 之间。  IO4.2000 (max)是指该部件可以提供的最大电流。

    此致、

    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Varun:  

    我们已经使用了 LM20143、但在下一个设计中、我会记住 TPS62813。

    不可以、我不应该为 Iout 使用3A、因为在我的应用中、最大电流是0.3A、而不是3A。

    自尺寸将会在自尺寸中产生电流纹波、而我的自尺寸必须设置为0.3A 而不是3A。

    用于计算电感的公式如下:  

    通常、我们认为 Delta_IL = 0.3 x Ioutmax、因此 Delta_IL = 0.09A。

    在数据表中对此进行了说明 Delta_IL 必须在 I_OUT 电流的25%至50%范围内。

    其中 f_SW = 755kHz // Vin = 3.3V 且 Vout = 2.5V、

    => L >= 5.35uH  

    此致、

    Florent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Florent:

    很抱歉、如果这使您感到困惑、但数据表意味着额定输出电流。 此器件的额定输出电流为3A。 在公式中使用额定电流的原因是为了确保所选的电感器能够 为控制环路提供足够的电流纹波。 控制环路要求纹波至少为额定电流(3A)的10%。

    此致、

    Varun