This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9090-Q1:最大功耗

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1484924/ucd9090-q1-maximum-power-consumption

器件型号:UCD9090-Q1

工具与软件:

您好!

我们目前正在尝试预先设计一个新的电路板、并且正在调查用于确定直流/直流需求的功耗。

在数据表中、仅提供了标称消耗、我们如何计算最大功耗以完善我们的要求?

此致、

Cl é ment

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    UCD9090-Q 的最大功耗为80mA

    此致

    Yihe