This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:规格检查

Guru**** 2493955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610, TPS63806, BQ25622E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1482327/bq24610-spec-check

器件型号:BQ24610
主题中讨论的其他器件: TPS63806BQ25622E

工具与软件:

你(们)好

您可以帮助我们推荐一种能够为10A 3和1个串联电池充电的电池充电 IC。系统必须分离充电方式、并且系统必须能够提供5V 输出可接受的降压或降压/升压架构

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    输入电压是多少?

    电池电压是多少?

    您需要独立的还是主机控制的(I2C 或 SMBus)?

    [quote userid="446400" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1482327/bq24610-spec-check 系统必须能够提供5V 输出

    如果您需要5V 输出、则将需要5V 输入(直接电源路径)或5V 电池(NVDC)  

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christian  

    感谢您发送编修

    输入电压是多少? 12伏

    电池电压是多少? 4.2V

    您需要独立的还是主机控制的(I2C 或 SMBus)? 独立运行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    我认为 BQ24610非常符合您的要求。

    Unknown 说:
    、系统必须能够提供5V 输出

    您需要单独的直流/直流转换器来将默认系统电压降至所需的5V。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Christian。

    要求:VBUS 5V 输入>充电器 IC >电源通电>系统>升压直流/直流>输出电压5V @3A 我们是否可以选择 BQ25622E + TPS63806?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、  

    我不支持 BQ25622E 或 TPS63806、建议发布与这些器件相关的新问题。

    此致、

    Christian。