This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:DSG 栅极开关速度和 IC 复位问题

Guru**** 2579385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1483589/bq76952-dsg-gate-switching-speed-and-ic-reset-question

器件型号:BQ76952

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

2个问题。

  1. 为了提高 DSG 栅极开关速度、我们的电路选项有哪些?
  2. 应使用 BQ76952上的哪些行来评估器件是否由于 SRP 和 SRN 上的开关瞬态而复位?

谢谢!

日文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JP、

    1.  第16.5节 FET 驱动器关断 讨论了如何调整关断速度。 第8节 DSG 驱动器和第9节 DSG 驱动器电流路径 多 FET 应用手册中的说明、 也可能有助于您参考。
    之前的这篇文章也可能会有所帮助: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1402788/bq76952evm-reduce-chg-dsg-fet-turn-on-off-time

    2. 观察示波器上 SRP 和 SRN 引脚之间的电压可以很好地确定 SRP 和 SRN 上的瞬变是否导致器件复位。

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Alexis。  SCD 有一些问题。 我们将开设一个新岗位、深入探讨这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JP、

    如果器件复位、FET 驱动器也将复位和关闭、然后可能很快重新启动、具体取决于初始化设置。

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该波形看起来会是什么样子? 此外、您是否能够在 I2C 引脚、LD 或 REG18上看到故障?

    我们可以通过 ACCUM 时间来查看重置吗? 或者这仅适用于"正常"复位吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JP、

    Unknown 说:
    该波形看起来是什么样子? 此外、您能否在 I2C 引脚、LD 或 REG18上看到故障?[/QUOT]

    遗憾的是、我上面没有准确显示该行为的波形。
    如果器件进入关断模式并再次唤醒、这将在 REG18 (0V 返回至1.8V)上显示有关关断模式和复位的更多信息、可在以下常见问题解答中找到:
    1. 重置常见问题
    2. 关断常见问题
    我将仔细检查关于 I2C 和 LD 引脚的情况。

    我们能否查看累计时间以查看重置? 或者这是否仅适用于"正常"重置?

    如果器件进行了部分复位或使用 RST_SHUT 引脚复位、则需要使用子命令0x0082 RESET_PASSQ ()以确保正确初始化电荷累积、以便可以查看 是否可能看到复位。 有关  RESET_PASSQ ()的更多信息、请参见  第4.3节库仑计数器和数字滤波器  来自 技术参考手册。  

    此致、
    Alexis

    [/quote]