This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51050B:电池保护功能切断后 BQ51050B 未重新启动充电的问题

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ51050B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1484703/bq51050b-issue-with-bq51050b-not-restarting-charging-after-battery-protection-cut-off

器件型号:BQ51050B

工具与软件:

您好!

我正在设计一个采用锂离子电池的电路、并且使用 BQ51050B 理想解决方案。 该电池包括一个 保护电路 、这会在电压下降得太低时切断连接。

发生这种情况时、我可以使用手动恢复电池 实验室电源 、但是 BQ51050B 似乎未自行重新激活充电 . 根据数据表、IC 应输入 PRECHARGE 模式 当电池电压低于3V 时、但如果电池保护电路已完全断开、则 BQ51050B 无法提供"唤醒"电池所需的初始电流。

是否有建议的方法可以使用 BQ51050B 处理这种情况? 增加一个 下拉电阻器 或其他小电路来预激活电池帮助?

提前感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marc

    如果电池电压低于0.8V、则输出电流限制为18mA。 但是、如果电压可以增加到0.8V 以上、单元将进入预充电状态、输出电流将增加到大容量充电电流的20%。

    对于将负载连接到电池的系统、我们也会看到这些问题、从而防止电压升高。  降低负载是一种可能的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 我将尝试将充电电路与电路板的其余部分(MCU 和传感器)隔离。