This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM70860-Q1:LM70860-Q1反极性保护

Guru**** 2493715 points
Other Parts Discussed in Thread: LM70860-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1484837/lm70860-q1-lm70860-q1-reverse-polarity-protection

器件型号:LM70860-Q1

工具与软件:

您好!

我将在汽车 ECU 中使用 LM70860-Q1"集成电路、我在数据表中找不到有关反极性保护的任何信息、如果您能回答以下问题、我会很高兴

Q1-)我计划使用如上所示的原理图、当电源引脚反接(-40V)时、LM70860-Q1元件是否会发生故障? 我是否需要使用外部 P 沟道 MOSFET 实现反极性保护?

Q2-)我计划使用与上图类似的原理图、LM70860-Q1在以下测试中是否会出现故障? 我是否需要使用外部 P 沟道 MOSFET 实现反极性保护?

ISO 7637-2脉冲1和脉冲3a

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Omer:

    [报价 userid="503590" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1484837/lm70860-q1-lm70860-q1-reverse-polarity-protection ]Q1-)我计划使用与上图类似的原理图、当电源引脚反向连接(-40V)时、LM70860-Q1元件是否会发生故障? 我是否需要使用外部 P 沟道 MOSFET 执行反极性保护?[/QUOT]

    是的、您需要有一个外部 P 沟道 FET、以保护 LM70860-Q1电源轨不会变为负值、因为它没有反向电压保护功能、如果向 VIN 施加-40V 电压、会损坏电源轨。  

    [报价 userid="503590" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1484837/lm70860-q1-lm70860-q1-reverse-polarity-protection Q2-)我计划使用与上图类似的示意图、LM70860-Q1在以下测试中是否会出现故障? 我是否需要使用外部 P 沟道 MOSFET 执行反极性保护?[/QUOT]

    是的、我相信是这样。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Omer:  

    除了 Ben 的回复(您可以考虑 TI 的反极性保护器件)之外、LM7450x-Q1系列也是您的良好起点-(https://www.ti.com/product/LM74500-Q1)。 您还可以访问 https://www.ti.com/product/LM74700-Q1 、该系列除了反极性保护之外、还添加了反向电流阻断功能。  

    谢谢!

    此致、

    Taru