This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28051:如何将零功率检测块用于反激 PFC 应用

Guru**** 2694245 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28810, UCC28051

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1483329/ucc28051-how-to-utilize-zero-power-detect-block-for-flyback-pfc-applications

器件型号:UCC28051
Thread 中讨论的其他器件:UCC28810

工具与软件:

您好!

我参考的是使用 UCC28810的48W 吊扇()的设计文档。 这两种 IC 的内部方框图是相同的。

UCC28051内部方框图:

UCC28810内部方框图:

对于随附的应用手册、其中 UCC28810 IC 用于反激式拓扑、其输出电压通过辅助绕组和光耦合器检测、并分别馈送到引脚1和引脚2。 在输出轻负载/空载条件下、零功率检测块(连接到 COMP 引脚 IC)如何激活?

附录:我知道引脚3电压必须下降到低于比较器基准电压(对于零功率检测情况为2.3V)。 我要问的是、在轻负载期间、引脚3电容器上与以下电路的电压是如何反映的?

e2e.ti.com/.../48W-Ceiling-Fan-TI-ref-design.pdf

谢谢!

Shivam Chakraborty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shivam、

    我假设您是指 引脚上的电压 2. 电容、而非引脚 3. . 在轻负载条件下、反馈视图将驱动光耦合器从 EAOUT 引脚拉取更多电流、并最终将其电压降至2.3V 以下(仅当未触发 OVP 时、GM 放大器的拉电流能力才为10uA)。 然后、零能量检测模块之后的与门将把 PWM 锁存为低电平、从而防止进一步的能量传输到次级侧。 只要有负载、Vout 就会下降、而初级侧不传输能量。 然后 EAOUT 电压将增加、锁存器将被释放。

    希望这一点得到澄清。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ning、

    是的、我之前讲的是2号引脚电容器。 抱歉键入错误!

    谢谢你的解释、现在我比较清楚。 我想了解放置在引脚2上电容器的行为。 引脚2电容行为的分析(如下图所示)是否正确?

    其中、

    gm 是数据表中误差放大器的跨导(90us)。

    2.5V 是连接在引脚1上的误差放大器的内部基准。

    ID 是在次级侧连接的光耦合器二极管电流。

    CTR 是在次级侧连接的光耦合器的电流传输比。

    对不起! 如果问题的答案是有点明显的。 我很难理解连接到引脚2的电容器的行为。 此外、任何用于了解在次级上使用光耦合器的反激式控制环路/对其进行建模的文档都将非常有用。  

    谢谢。此致、

    Shivam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的图纸中的 V1是什么?  在您的图纸中、ID 方向应与之相反。

    您可以阅读以下几个用于环路设计的文件。

    https://www.ti.com/lit/an/sluaa66/sluaa66.pdf

    https://www.ti.com/lit/an/slla618/slla618.pdf

    您可以观看许多 YouTube 视频来了解此主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    V1指 IC 的引脚1电压(V0_SNS)。 是的、您回答正确。 方向应与之相反。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请记住、放大器在正常运行条件下的最大电流是10uA。