This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:电压控制模式下的输出电压调节

Guru**** 2493925 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1483048/ucc28950-output-voltage-regulation-in-voltage-control-mode

器件型号:UCC28950

工具与软件:

您好!

我们使用的 UCC28950的设计规格如下:

输入:650VDC 至750VDC、典型输入电压为700V

输出:48V、5A。

工作频率:100kHz (即 Lout 为200kHz)

目标调节为+/-3%

查询:

1.在电压控制模式下、我们是否预计会从空载到满载条件下的相移?

2.在电压控制模式下、我们如何在700V 典型输入电压下实现高精度的稳压能力?

3. 在 UCC28950的600W ref EVK 中实现的电压控制模式中提高效率(约90-96%)的关键领域是什么?

4.计算 UCC28950外设元件值的最佳方法是什么、采用计算电子表格还是其他任何文档?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    请在下方查看我的回复。

    1. 在电压控制模式下、我们是否预计会从空载到满载条件下的相移?
      1. 如果输出电压固定、而输入电压为控制占空比的固定相移、则不应变化。

     

    1. 我们如何在电压控制模式下实现700V 典型输入电压的严格稳压?
      1. 您应该能够使用板载放大器将输出控制在+/- 5%范围内。 基准为+/- 1.5%。
    2.  在 UCC28950的600W ref EVK 中可实现的电压控制模式(约90-96%)效率提升的关键领域有哪些?
      1. 以下链接将为您提供一份应用手册、其中介绍了如何在峰值电流模式控制下设计相移全桥。 https://www.ti.com/lit/pdf/slua560
      2. 它会考虑效率目标以及选择合适的元件来实现这些目标。
      3. 电压模式需要添加一个与变压器串联的直流阻断电容器。 如果使用峰值电流模式控制、则不需要该直流阻断电容器。  更少的组件意味着更高的效率和更低的设计成本。
    3. 计算 UCC28950外设元件值的最佳方法是什么、计算电子表格或任何其他文档?
      1. 应用手册中提供了指向 Excel 设计计算器的链接。 https://www.ti.com/lit/pdf/slua560

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mike、感谢您回到我这里。 我已将我的评论内联到您的回复中。 请参阅以下内容。

    1. 在电压控制模式下、我们是否预计会从空载到满载条件下的相移?
      1. 如果输出电压固定、而输入电压为控制占空比的固定相移、则不应变化: GM: 那么、我不确定您为什么要提到"如果输出电压是固定的"、据我所知、输出电压必须是固定的? 总之、我们需要再次说明一下、即使负载发生变化、输入电压固定、输出固定、不会发生相移、我的理解是否正确? 如果是、将如何进行功率调节?
    2. 我们如何在电压控制模式下实现700V 典型输入电压的严格稳压?
      1. 您应该能够使用板载放大器将输出控制在+/- 5%范围内。 基准为+/- 1.5%。: GM:  是否存在低于+/-3%的法规范围?
    3.  在 UCC28950的600W ref EVK 中可实现的电压控制模式(约90-96%)效率提升的关键领域有哪些?
      1. 以下链接将为您提供一份应用手册、其中介绍了如何在峰值电流模式控制下设计相移全桥。  https://www.ti.com/lit/pdf/slua560
      2. 它会考虑效率目标以及选择合适的元件来实现这些目标。
      3. 电压模式需要添加一个与变压器串联的直流阻断电容器。 GM:  那么、这是否意味着在 VCM 中我们将无法实现所需的效率? 是否有办法确定在 VCM 中工作的 UCC28950的必要元件? 如果使用峰值电流模式控制、则不需要该直流阻断电容器。  更少的组件意味着更高的效率和更低的设计成本。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    另外还有一个问题、在输出端、如果我们放置一个 π 型滤波器、即用于 EMC 解决方案的电容器+电感器+电容器、我们是否必须将总 Lout 视为 Lout+EMC 电感器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    我们将在收到订单时审核您的查询。

     

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    关于 EMI 滤波、以下链接将为您提供有关如何使用共模和差模滤波通过 EMI 的信息。 我相信这些信息将有助于回答您的 EMI 问题。  https://www.ti.com/lit/ml/slyp757/slyp757.pdf

    为了使 e2e 保持可搜索且可用、我们尝试限制帖子中的问题。  此帖子与 EMI 实际上并不相关。  如果您还有其他与 EMI 相关的问题、可能会通过这个新问题以及所使用的器件型号在 e2e 中提出。  

     

    此致、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查看我的以下评论。

    1. 在电压控制模式下、我们是否预计会从空载到满载条件下的相移?
      1. 如果输出电压固定、而输入电压为控制占空比的固定相移、则不应变化:  GM: 那么、我不确定您为什么要提到"如果输出电压是固定的"、据我所知、输出电压必须是固定的? [MO:不是在启动期间和大信号瞬态期间]好的、这里再次澄清一下、所以即使负载发生变化、具有固定输入电压和固定输出、也不会发生相移、我的理解是否正确? [Mo:Yes ]如果是、将如何进行功率调节?
    2. 我们如何在电压控制模式下实现700V 典型输入电压的严格稳压?
      1. 您应该能够使用板载放大器将输出控制在+/- 5%范围内。 基准为+/- 1.5%。:  GM:  是否存在低于+/-3%的法规范围? [MO:大多数设计都是针对+/-5%调节完成的、以便为由 ESR 和电容引起的输出纹波留出空间。 所以我们没有+/-3%的设计示例。 以下链接将带您进入已发布的600W 评估模块、您可以根据需要订购、评估和修改该评估模块。 https://www.ti.com/lit/pdf/sluub02
    3.  在 UCC28950的600W ref EVK 中可实现的电压控制模式(约90-96%)效率提升的关键领域有哪些?
      1. 以下链接可为您提供一份应用手册、其中介绍了如何在峰值电流模式控制中设计相移全桥https://www.ti.com/lit/pdf/slua560
      2. 它会考虑效率目标以及选择合适的元件来实现这些目标。
      3. 电压模式需要添加一个与变压器串联的直流阻断电容器。  GM:  那么、这是否意味着在 VCM 中我们将无法实现所需的效率? [Mo:没有、但这是另一个损耗功率的分量。]  是否有办法确定在 VCM 中工作的 UCC28950的必要元件? [Mo: 在功率级中、您只需要添加与变压器串联的直流阻断电容器]如果使用峰值电流模式控制、则不需要该直流阻断电容器。  更少的组件意味着更高的效率和更低的设计成本。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、不问如何设计 EMI 滤波器。

    我问、如果在 EMI 滤波器中选择电感器、该电感器是否算作 Lout?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、请回答我的问题

    1. 在电压控制模式下、我们是否预计会从空载到满载条件下的相移?
      1. 如果输出电压固定、而输入电压为控制占空比的固定相移、则不应变化:  GM: 那么、我不确定您为什么要提到"如果输出电压是固定的"、据我所知、输出电压必须是固定的? [MO:不是在启动期间和大信号瞬态期间]好的、这里再次澄清一下、所以即使负载发生变化、具有固定输入电压和固定输出、也不会发生相移、我的理解是否正确? [Mo:Yes ]如果是、将如何进行功率调节? GM:功率调节将如何发生?
    2. 我们如何在电压控制模式下实现700V 典型输入电压的严格稳压?
      1. 您应该能够使用板载放大器将输出控制在+/- 5%范围内。 基准为+/- 1.5%。:  GM:  是否存在低于+/-3%的法规范围? [MO:大多数设计都是针对+/-5%调节完成的、以便为由 ESR 和电容引起的输出纹波留出空间。 所以我们没有+/-3%的设计示例。 以下链接将带您进入已发布的600W 评估模块、您可以根据需要订购、评估和修改该评估模块。  https://www.ti.com/lit/pdf/sluub02 GM:此 pdf 未显示 VCM 以及如何实现严格的调节。 对我没有帮助、TI 是否能够建议如何在 VCM 中使用 UCC28950实现更严格的调节?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1. 在电压模式控制中、您根据 PWM 斜坡和 PWM 比较器来控制输出、它不会调节输出功率。   
    2. 由于需要一个直流阻断电容器、所以电压模式控制 PSFB 的设计并不受欢迎。 我在 TI 设计库中搜索、但找不到一个使用电压模式控制的设计。  因此我不能提供使用电压模式控制的 TI PSFB 示例。
      1. 仍不确定为什么要进行电压模式控制设计。 您仍需要使用电流检测电路来保护设计免受过流情况的影响。   您能告诉我、为什么需要电压模式控制来控制电流模式吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您的答复。

    我们在 PCM 模式下进行了大量实验、一旦达到目标输出、UCC29850就会进入次谐波。 但是、当我们尝试使用相同元件的 VCM 模式时、UCC28950会正常工作、并对整个负载变化进行调节。 我的问题是在 VCM 模式下、如果负载电流从0%变为100%或从100%变为0%、是否会发生相移? 您说"否"、因此我问是否有相移、如何在 VCM 模式下实现此负载调节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    我还没有看到您描述的峰值电流模式控制行为。  如果存在次谐波振荡、这是导致该行为的原因。

    1. 如果没有足够的斜率补偿、则可能会触发次谐波振荡。
    2. 如果您的电流检测电阻过大、您可能会触发过流断续模式保护。
    3. 如果您决定提供峰值电流模式控制、我再试一次、以下链接将为您提供应用手册、可供您使用以查看设计。 https://www.ti.com/lit/pdf/slua560

     

    有关相移的训练。  在电压模式控制下、输入和输出不会改变相移、相移不会改变。  在电压模式控制下、相移取决于电压放大器输出和 PWM 斜坡。

     

    如果负载为0并具有100%的负载阶跃、则输出电压将下降。  这是基于 ILOAD = Cout*Cout* dv/dt。  UCC28950会对 C 和 D 输出进行相移、以增加占空比。  稳压后、相移将恢复正常状态、以保持占空比。

     

    如果设计为100%、并且您在电压模式控制中切断负载、则可能会由于漏电感放电而出现过冲。  如果发生这种情况、C 和 D 将进行相移以减小占空比并保持输出电压。  一旦输出处于调节状态、相移将恢复正常。

     

    我有一个建议给你。  您可能需要订购峰值电流模式600W 评估模块进行评估。  您可以在最坏的情况下进行测试、以查看其行为是否与您尝试使用峰值电流模式控制时看到的行为类似。  你可以做的另一件事是修改电压模式控制、并评估相移如何随电压变化和电流变化而变化。

     https://www.ti.com/lit/pdf/sluub02

     

    此致、