This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:命令或寄存器可用于关断 tps25751或更改请求的灌电流 PDO

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1483895/tps25751-commands-or-registers-can-be-used-to-shutdown-tps25751-or-change-the-requested-sink-pdo

器件型号:TPS25751

工具与软件:

尊敬的支持团队:

由于我们的产品需要符合 ERP 法规的要求、我们必须在待机模式下尽可能降低功耗。  我们想询问以下两个运行时控件是否可用。

  1. 将28h 寄存器的第1-0位设置为3h 以关闭 Type-C 端口、或设置第10位以禁用 PD
  2. 用于请求不同受电方 PDO 的控制寄存器。 例如、通过自动协商功能、25751可向 PD 适配器请求高达20V/3A 的灌电流 PDO。 我们是否可以通过命令或寄存器请求5V/3A PDO?

谢谢。

Wei-Ting

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的支持团队:

    此外、我们的系统使用 EEPROM 进行初始化。  我们不确定执行所需的控制是否会导致 PD 自动重新启动。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通常、在寄存器映射中、如果 Type 为 R/W、则可以在运行时更改(写入)。

    [报价 userid="582067" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1483895/tps25751-commands-or-registers-can-be-used-to-shutdown-tps25751-or-change-the-requested-sink-pdo "]将28h 寄存器的第1-0位设置为3h 可关闭 Type-C 端口、或将第10位设置为禁用 PD [/QUOT]

    有。

    [报价 userid="582067" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1483895/tps25751-commands-or-registers-can-be-used-to-shutdown-tps25751-or-change-the-requested-sink-pdo "]用于请求不同受电方 PDO 的控制寄存器。 例如、通过自动协商功能、25751可向 PD 适配器请求高达20V/3A 的灌电流 PDO。 我们可以通过命令或寄存器申请5V/3A PDO 吗?[/QUOT]

    有。  您可以更改受电能力、然后请求 TPS25751发送 Get Source Capabilities。

    此外、我们的系统还使用 EEPROM 进行初始化。  我们不确定执行所需的控制是否会导致 PD 自动重新启动。

    请参阅寄存器说明。  例如、对寄存器0x28的任何更改都将导致端口断开并以新设置重新连接。  EEPROM 未重新加载(这会导致对寄存器的更改无效)。  https://www.ti.com/lit/ug/slvucr8a/slvucr8a.pdf#page=31

    此致、
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    是的。  您可以更改受电能力、然后请求 TPS25751发送 Get Source Capabilities。[/QUOT]

    您能否指导我们如何使用哪些指令或寄存器来请求 PD 适配器发送指定的接收端 PDO?

    谢谢。

    Wei-Ting

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能告诉我们应使用哪些指令或寄存器来请求 PD 适配器发送指定受电方 PDO 吗?

    我可以向您展示 TRM 中的相关段、但您需要获取一份 PD 规范的副本以了解详细信息。

    PDO 配置/更新:

    https://www.ti.com/lit/ug/slvucr8a/slvucr8a.pdf#page=40

    PD 消息:

    https://www.ti.com/lit/ug/slvucr8a/slvucr8a.pdf#page=61

    此致、

    Chris