This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3150:lm3150

Guru**** 2494105 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3150, LM5017

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1483084/lm3150-lm3150

器件型号:LM3150
主题中讨论的其他器件: LM5017

工具与软件:

您好:

能否用 LM3150驱动耦合电感器?

如果是、它是否能够 在200W 下实现从36V 到120V 的"升压"转换?

"反激式"转换器一样吗? 但不是采用几 kHz BW 的"标准反激式"。

如果您关注我们最近在论坛上进行的讨论、我们可以寻找一种具有快速响应环路的隔离式36V 输入至输出100V/200W 转换器。 您可以在论坛讨论中了解原因。

COT 就是这样的一种方法。

显然、开关必须位于外部。

此控制器还必须能够足够快的改变输出电压、以使负载在低占空比时看到一个"平顶"非常高的脉冲电流。 因此、平均功率输出为200W。

这意味着、输出电压必须跟踪检测到的电流脉冲"包络"、并在脉冲时间内保持其为"平坦顶部"。 即400usec。

使用慢电流传感器的直流反馈则不会执行此操作。 因为 电流脉冲肯定会下降。

我们有一个非常快的电流传感器。

LM5017就能满足需求、但它具有内部低功耗低电压开关。

因此人们对 LM3150感兴趣、但它被称为带 COT 的"降压"控制器。

然而、变换此类控制器 来驱动耦合电感器并不罕见。

我们的计划是像你在 D 类音频放大器中所做的那样改变 Vref --改变 Vref 来改变 Vout、从而通过从感应到的信号中推导出电压来快速跟踪感应到的电流。

因此我们需要外部 Vref 引脚!

它不在 LM 3150中。

有人可能会想到使用 Richtek 的 RTT8811B-00……他们在美国没有接触、我们更愿意全力支持这些棘手的问题……因此、TI 是第一道防线、也可能是唯一的防线!

我们必须使用哪些其他节点来跟踪400us 以上的100V 输出包络?

任何评论对我们都很有价值。

-r

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好:哎呀:LM5017确实可以用作 buckflybuck。

    让我尝试在 TINATI 中对其进行建模

    为了研究这个关键项目、我想 使用 SW 节点来驱动 MOSFET 并实现反激式。

    但它看起来不像它...虽然我还没有花几个小时来考虑它...但 SW 节点能否以这种方式使用?

    感谢任何评论和/或其他一些电路。

    -re2e.ti.com/.../LM5017rg.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Robin、

    感谢您关注 TI 产品。 让我详细介绍一下您工程的要求并检查器件。 我会在一两天内回复您。

    另外、请分享您之前提到的论坛讨论的链接。

    此致

    Arpita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arpita:  

    论坛讨论就在这里!

    但您可以忽略它们...

    这是一个有趣的问题:我尝试 在 LM5017 TINATI 模型中添加一个"反激式"级。

    需要观察的几个方面:

    #1如果不选择匝数比1:1、Flybuck 耦合电感器将不起作用。 它忽略接近1的比率。

    只是不会适用于任何其他的预算。

    这是否意味着耦合的电感器根本无法进行升压转换?  

    #2是否应从升压次级获得升压转换的反馈?

    #3假设 COT 作为快速瞬变控制器的主要吸引力不在行为模型中、这是否公平? 因为我看不到任何壮观的"瞬态响应"...但也许我实施它的方式是不正确的?

    我们计划购买 LM3150评估套件:但需要使用磁性元件对其进行修改、以便能够在300W 下升至100V!!! 外部开关将有助于...

    如果可能的话、您可以搜索 TI 方面吗? 似乎不 存在"理论固有限制"。

    我们需要采用28V 输入直流电压、可转换为100V/300W、并具有非常快速的瞬态电压的拓扑。 想象中的婴儿床会做到这一点

    LMK。

    非常感谢

    -r

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Robin、

    LM5017可能无法提供300W 的输出、尤其是在采用 Flybuck 配置的情况下。

    对于反激式控制器、您可以根据运行条件在 TI.com 中检查产品

    交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)产品选择|德州仪器 TI.com

    此致

    Arpita