This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54302:330uF 输出电容器

Guru**** 2811135 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1483909/tps54302-330uf-output-capacitor

器件型号:TPS54302

工具与软件:

客户希望在输入端增加220uF、在输出端增加330uF。

是否存在一些潜在风险?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fabio

    TPS54302的软启动时间为5ms。 在 TSS 期间、iL 需要将 COUT 充电至 Vout。 因此、在 Cout 较大(~mF)下、OCP 可能会在启动期间发生。   

    iC = C* dv/dt、因此 iL 充电 Cout 将为0.33A。 应该可以。  

    220uF Cin 不存在风险。

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 GUI:

    因此、330uF 电容器应该没问题、对吧?

    OCP 没有风险?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、没关系。