This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM34936:设计审查

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5176, LM34936

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1468334/lm34936-design-review

器件型号:LM34936
Thread 中讨论的其他器件:LM5176

工具与软件:

大家好、团队成员:

大家好。

我们在设计中使用了 LM34936R。  

敬请期待设计审查。  

谢谢!

Nagendra Prasad [工程师-电子产品]

Nash Tech Labs。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nagendra:

    一定要检查原理图。 请将其与 填写完毕的  LM5176设计计算器分享 到该主题中? 这是我们进行原理图审阅时最高效的工作流程。
     

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan

    你好。

    感谢您发送编修。

    我们可以通过邮件收到这篇评论吗! 因为它将是非常简单高效的工作方式。

    谢谢你。

    Nagendra Prasad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nagendra:

    最有效、最快速的方式是 E2E 论坛、因为它会被团队每天跟踪和维护-因此、例如、即使我不在办公室、您也会得到回复

    如果您担心在论坛中输入您的数据、可以通过私人消息发送此信息(将鼠标悬停在我的姓名上并选择私人消息)。

    在这种情况下、还请在此处放置一条注释、指出您已发送私人消息。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan、

    请查找设计和设计计算器。 请检查并告诉我您的评论。

    链接- LM34936R 设计

    谢谢。

    此致、

    Nagendra Prasad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nagendra:

     

    (在下面的列表项中、需要再次选中的项目标记为粗体)(注意:此处还列出了其他信息、用于概述所选中的项目)

    快速入门计算器:

    • 斜率补偿电容器比建议值低得多
    • 由于损耗会变得非常高、因此无法在最低 VIN 下实现满载

      

    原理图:

    • 在 VISNS 处为2k 的串联电阻(如果 Vin > 40V、则需要、但建议在所有条件下使用、因为 VIN 在突发期间也可能会更高、仅 LM5176)
    • BIAS 已连接
      如果 BIAS 未被使用、连接至 GND 或 VIN (不要保持打开)- BIAS 最大值= 40V!
    • 模式:允许的电阻器
      (LM34936仅93k1200k 或 Vcc)
    • 去耦电容器 VCC
      VCC 处的盖子足够大-检查与车尾箱盖的比率(至少5个)
    • EN/UVLO 处的电容
      在 EN/UVLO 的低侧电阻器上添加电容器有助于避免启动时出现纹波、特别是选择极低的启动电压
    • SW1和 SW2上的缓冲器 (或肖特基二极管)
      在 SW1和 SW2处放置缓冲器的封装
       (它们随后可以根据需要(例如、由于 EMI)在不更改布局的情况下进行安装)
      注意:为了获得更好的热性能、缓冲电阻器被连接到 GND 而非电感器
    • 连接到 PGND 的缓冲器不感测电阻
      ->请勿连接到感应电阻器、以免缓冲器电流注入感应信号
    • 在 MOSFET 栅极信号线路中添加串联电阻
      (它们可以在需要时(例如由于 EMI)更换、而无需更改布局、
      其他选项:并联添加一个二极管以实现慢速导通和快速关断。
    • 栅极电阻器<=5欧姆
    • MOSFET 的额定电压
      (建议裕度为30%)
    • 对 LM5176的电流检测(CS/CSG)使用开尔文连接
    • 相对于最低输入电压的 UVLO 设置  
    • 选择建议的电容器以进行斜率补偿。 最好使用下一个较低的值而不是较高的值(=斜坡补偿更大)
    • 请检查整个范围内的相位裕度(建议> 60度)

     

    布局清单(仅供参考)

    (在下面的列表项中、需要再次选中的项标记为粗体)

    • VCC 电容器、靠近引脚
    • AGND 和 PGND 连接在散热焊盘上-是
    • 散热焊盘中的过孔:散热焊盘可以获得更多过孔、从而更好地分配 LM5176的功率损耗
    • AGND 岛
       -> AGND 电源区域有助于避免干扰注入 AGND 相关组件
    • 与 CS/CSG 检测电阻的开尔文连接 ->中国国家电网(CSG)应使用专用导线来检测电阻、而非通过接地平面
    • 与 ISNS+/-检测电阻器的开尔文连接(如果未使用、则短接至 GND)
    • HDRV1/SW1的小电流环路(该导线包围的区域应尽可能小、最好两者兼得)
    • HDRV2/SW2的小电流环路(该导线包围的区域应尽可能小、最好两者兼得)
    • 输入电容接近 MOSFET
    • 输出电容器接近 MOSFET
    • FB 分压器靠近 LM517x

     

     

    PDF 链接:
    HTML 链接:
    有关布局的其他信息可在此处找到:

    (1)四开关降压/升压布局提示1:确定布局的关键器件

    (2)四开关降压/升压布局提示2:优化功率级的热环路

    (3)四开关降压/升压布局提示3:将差分检测线路与电源平面分离

    (4)四开关降压/升压布局提示4:栅极驱动和返回路径布线

     

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan、

    感谢您发送编修。  

    让我检查一下并返回。 如果有任何断续会让你知道。

    此致、

    Nagendra Prasad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan、

    大家好。

    我们已经实现了之前分享的所有硬件修改、现在的要求也有所更新。

    您能确认设计是否兼容吗?

    新要求:

    输入电压–12V 至24V

    输入电流–28A @ 24V 和56A @ 12V

     

    所需的12V 输出电压

    所需的输出电流–24A (典型值)和48A (最大值-仅在特定负载条件下)。

    请查找设计计算表- LM5176降压/升压快速入门工具计算 R01.xlsm

    注意:  根据计算表、我们认为效率为85%。

    谢谢。

    此致、

    Nagendra Prasad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nagendra:

    正如您在计算表中看到的、选择3m Ω 时、建议的检测电阻为1.7m Ω。 因此控制器可能会检测到早已出现的过流。

    我也对损失感到关切。 这表明在更高的电流下、已经存在超过10瓦的损耗、温度将增加200度。

    适用于更低的输入电压。

    电感器损耗也是如此。

    对于该输出功率级别、您需要主动冷却或多相设计。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan、

     

    该48A 电流不是连续电流、它将仅在几秒钟(<1分钟)内对该级做出反应。

    稳定电流仅为24A、 检查 此条件时、损耗最小(约为2W)、PFA -LM5176降压/升压快速启动工具计算 R02.xlsm

    对于热设计、IC 及其各自的元件(电感器和 MOSFET)放置在靠近风扇的位置。

    请就此更新提出建议。

    谢谢。

    此致、

    Nagendra Prasad

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nagendra:

    感谢您的此次更新。
    我建议仔细检查真实的硬件。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan

    请查找原理图- LM3496 Circuit.JPG

    请提供您的反馈。

    谢谢。

    此致、

    Nagendra Prasad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nagendra

    您能否列出自第一次审阅以来所做的更改?

    并重点介绍您根据第一部分回顾完成/更改的内容。

    谢谢!

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan。

    请找到下表:

    查询:

    1.控制器能否支持48A 持续几秒(<1分钟)?

    2.我们的设计典型电流为24A、其中 IC 最大容量为25A。 是否有任何需要考虑的关键点?

     

    谢谢。

    此致、

    Nagendra Prasad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nagendra:

    仅供参考、无法再访问原理图-链接已过期

    从更改列表和最后一项建议来看、似乎未反映以下各项:

    • 连接到 PGND 的缓冲器不感测电阻
      ->请勿连接到感应电阻器、以免缓冲器电流注入感应信号
    • 斜率补偿电容器比建议值低得多

    回答您的问题:

    1.输出功率:这不受控制器的限制,而是受外部组件,如电感器、MOSFET 等.. 以及 PCB 的热传导。

    此致、

     Stefan