This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR50410-Q1:IC 在启用控制逻辑期间未按预期工作

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1484554/lmr50410-q1-ic-not-working-as-expected-wrt-to-enable-control-logic

器件型号:LMR50410-Q1

工具与软件:

我们在使用 LMR50410YQDBVRQ1、观察到使能(EN)引脚的行为与预期功能不匹配。

根据数据表、EN 引脚应拉高(>1.35V)以使直流/直流转换器运行。

 根据下面提到的电路、控制逻辑旨在使 EN 引脚的状态在高电平和低电平之间切换。

当 Vin 为高电平并且 EN 也通过 CAI_IGN_IN 拉至高电平时、然后 启用 IC。

但是、当 Vin 为高电平且  CAI_IGN_IN 拉至低电平时、可以观察到 IC 仍处于启用状态。

即使 将470kΩ 替换 为100kΩ 电阻器后、除非提供直接接地连接、否则 EN 引脚也不会降至低电平状态。

您能否澄清 IC 的运行情况和 EN 引脚的预期行为?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    您能告诉我、当您具有100k 且  CAI_IGN_IN 处于低逻辑时、使能引脚上的电压是多少吗?

    谢谢!

    Pramanik Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VIN = 4.4.

    当 CAI_IGN_IN =低电平时、V_ENABLE = 11.2V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    您能告诉我  CAI_IGN_IN =低电平的电压电平吗?

    谢谢!

    Pramanik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CAI_IGN_IN = 0V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否可以尝试将450k 欧姆降低到10k 欧姆甚至更低、以便了解 EN 引脚电压是否降低。 此外、请注意放置10k 欧姆电阻器且  CAI_IGN_IN 为低电平时的 EN 电压。