This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5176:VIN 引脚电压、EN 引脚电压序列问题

Guru**** 2493955 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1484116/lm5176-vin-pin-voltage-en-pin-voltage-sequence-issue

器件型号:LM5176

工具与软件:

你(们)好  

我在使用 LM5176时遇到了一些问题

我设计的是48V 至48V 输出电压-降压/升压解决方案  

降压高侧 FET 和低侧 FET 损坏因而出现一些问题  

我将12V 连接到 Vin 引脚、将2.2V 连接到 En 引脚。  

由于一个序列问题、2.2V 至 EN 引脚会进入3秒、然后再启用12V 至 Vin 引脚。  

启用12V 后、EN 引脚的2.2V 电压将变为0V。  

我想、在这种情况下、LM5176不应该开始开关操作、但  高侧 FET 似乎以大占空比开启并死机、然后低侧 FET 导通也死机。  

我想知道 Vin 引脚和 En 引脚电压~之间是否存在任何掠夺性序列?  

它不在数据表中、但在这些顺序中似乎有某种关系。  

请帮我!  

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Geonhui:

    感谢您使用 E2E 论坛。

    在 VIN 之前使 EN 处于高电平不应成为器件的问题、也不能解释观察到的行为。

    当您说:"一旦启用12V 电压、EN 引脚的2.2V 电压就会变为0V。" 这也与时序有关。

    那么、EN 引脚在 VIN 上升之前或之后有多长时间会变为低电平。 信号的上升和下降时间。

    您能否分享一些展示这种行为的示波器图。 值得一看的是:

    VIN、VOUT

    SS、COMP

    LDRV1和 HDRV1

    此致、

     Stefan