This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74910-Q1:提高理想二极管控制器电流测量精度

Guru**** 2493715 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74910-Q1, INA226-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1483526/lm74910-q1-increasing-ideal-diode-controller-current-measurement-precision

器件型号:LM74910-Q1
Thread 中讨论的其他器件: INA226-Q1

工具与软件:

您好!

在我们的汽车项目中、我们有两个电池电源、每个电源的最大值都有上限 连续电流消耗(主要由输入滤波器插入)最大、电感器直流电流 115A)。

由于一些高侧开关/电子保险丝/电桥直接连接到其中一个输入电池(VBATT_1或 VBATT_2)、而另一些开关直接连接到两个 LM74910-Q1构成的有源 ORing (VBATT_OR) 的输出端以提供冗余电源、因此我们需要准确地实时了解:

1.) 哪个电池电源具有更高的电压(VBATT_1或 VBATT_2)、这样才能知道连接到有源 ORing 输出端的负载会从哪个电池输入消耗电流、  

2.) VBATT_1和 VBATT_2的实际电流(其中为 VBATT_OR 消耗的电流)、各自的 VBATT_OR 实际电流为连续最大值 未违反每个电池输入的115A 限制。

这要求 MCU 具有更精确的电流测量、分别用于精密测量输入电池电源。  LM74910-Q1仅具有与负载电流成正比的模拟输入、精度仅为10%、但没有电压测量。  因此、我们考虑使用支持睡眠模式的 INA226-Q1。

然而、我们还需要为 电桥提供电池反向保护、 为 eFUSE/HSS 器件提供相应的负脉冲保护(以及最高 HSS 允许-16V、TVS 二极管没问题)、我们想将额外的两个 LM74910-Q1器件用于具有睡眠模式的理想二极管控制器、以针对每个电池输入实现睡眠模式。

我的问题是、为了更大限度地降低分流电阻器上的功耗、我们是否可以在不影响两个器件的功能的情况下使用相同的检测电阻器(例如、在 LM74910-Q1和 INA226-Q 之间共享分流电阻器)?

会以任何方式影响 INA226-Q1的精度吗? 我的答案是否定的、但我想再次与你核实一下。

这同样适用于有源 ORing、INA226-Q1器件也连接到检测电阻。

此致、

Ferenc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ferenc:  

    INA226-Q1和 LM74910-Q1可使用相同的检测电阻

    此致、

    Shiven Dhir