This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563212:通过 pspice 进行 TPS563212 BODEPLOT 仿真

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS563212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1474846/tps563212-tps563212-bodeplot-simulation-by-pspice

器件型号:TPS563212

工具与软件:

您好!  

使用 PSPICE 或 Simplis 仿真波特图的 hoe?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您更喜欢使用哪个软件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我更倾向于 simplis 模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅下面的:

    https://www.ti.com/lit/pdf/sluaa51

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

      我可以使用哪一个 SLUM803.ZIP 模块?

    我只在 PSPICE 中的 FB 环路处添加"纹波注入"、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    让我检查一下我们是否有 PSPICE 均值模型

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    未来是否可以在 TI Webench 中模拟 TPS563212 (AECM)的波特图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mark

    抱歉、我们没有 PSPICE 均值模型、Webench 将来也不支持波特图。

    您可以在 EVM 上测试它吗?  

    如果您仍想进行仿真、我将检查我们是否有 SIPLIS 模型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    抱歉、此器件没有 SIMPLIS 模型。 请应用 EVM 和测试环路响应。