This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSI3100:TPSI3100-Q1固态继电器运行

Guru**** 2592530 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSI3100, TPSI3100-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1482172/tpsi3100-tpsi3100-q1-solid-state-relay-operation

器件型号:TPSI3100

工具与软件:

您好!

我们将此集成电路用作固态继电器操作。 但是、当电源处于活动状态(处于高电平)时、IC 无法管理栅极。 另外、当负载激活时、无法运行栅极。 只有在 IC 先启动、然后电源、负载启动时、它才会正常工作。  

我从 TPSI31xx-Q1的评估板上观察到了这些情况。 这是故障还是有任何方法解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Mustafa、

    感谢您在 E2E 上联系我们的团队。 我们将努力解决该问题。 我有一些可能会导致问题的担忧。  

    我很担心您的实验室设置会损害隔离栅。 您是否可以在连接负载且关闭电源的情况下测量 TP19 (VSSS)和 TP3之间的电阻? 您是否还能验证 IC 是否正常工作? 您能否以 VSSP 为基准测量 nFLT 和 nALM、以 VSSS 为基准测量 VDRV?  如果器件正常工作、我预计 VDRV 上为17V、nFLT 和 nALM 上为5V。  

    请随时与我联系、进行一个关于此问题的电话讨论。

    此致、

    Jack Hemmersmeier  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ji Jack、

    从 VSSS (TP19)到 TP3的电阻为99Meg、然后当连接负载且电源关闭时、万用表进入高负载模式。

    当以 VSSP 为基准从 VDDP 为器件提供5V 电压时、以 VSSS 为基准的 I Measure VDRV 为16.939V。 我还根据您指出的测量点测量出 nFLT 和 nALM 为4.948V。

    您还能进一步建议什么?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想再解释一下这个问题,我认为这是明确的。 情况如下。

    当第一个 IC 电源或输入电压为高电平时、可以从负载汲取电流。 在这个过程中没有问题。

    但是、如果第一个负载处于活动状态、则消耗的电流大小无关紧要。 我甚至在100mA 下测试系统。 然后 IC 电源和输入电压被激活、栅极电压为零、我无法绘制 MOSFET 栅极。 每当我停用负载电流并将其置于 OFF 位置时、就可以抽取栅极、然后可以抽取负载。  

    这对于电源类型无关紧要。 我还从 LDO 输入端口提供20V 电压。 此操作不会发生任何变化。  

    SMPS 文献中的摘要表明、IC 无法在负载条件下运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我相信这是我最后一次更新:)  

    我最后拆解了 R15、这会切断电流传感器和 TPSI3100之间的连接。 这样问题就解决了、但现在我失去了过流保护功能。 我计划将过流保护与分流电阻配合使用。 现在、我有两个问题:

    1.在这种情况下,我们如何解决,当 R15插入时,设备无法在负载下运行?

    2.在数据表中的图9-1所示的分流电阻技术中,还插入了背对背结构,我们是否会面临类似的问题? 你有什么建议吗?  

    感谢您理解我的所有问题。

    此致。

    穆斯塔法

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Mustafa、

    我怀疑您导通负载时可能存在电流尖峰、导致器件触发 OCP 并关闭栅极。 使用背靠背结构时、浪涌电流可能会遇到类似的问题。 TPSI3100-Q1将在大约200us 后自动尝试重新开启。 为了帮助系统反应较慢、请为 C18安装一个1nF 或1000pF 电容器并为 R15安装一个1k 电阻器。 这可能会有所帮助。 您能否更多地分享您正在驱动的负载和电源?  

    请随时与我联系、进行一个关于此问题的电话讨论。

    此致、

    Jack Hemmersmeier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    我的实际负载曲线是220V。 但我  使用20V 测试 EVALBOARD。 默认为5A 警报级别和10A 故障级别。  

    我应用您的建议。 现在、系统可以在 20V 时运行高达0.2A 的负载分布。 0.2A 之后、将发生相同的问题、系统无法管理在负载下运行。

    我实际上想知道我的真实系统场景。 在我们的系统中、工作电压为180-330V 频段。 我们将通过相移全桥拓扑驱动电机负载。 在相移全桥之前、我们将使用此 IC 进行固态继电器操作。 我想知道我的系统在启动时是否会出现故障。 请问您对此有何看法?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Mustafa、

    我怀疑您的系统中的噪音是问题的根源。 在低通滤波器配置中添加 C18和 R15可使系统在较低的电流(0.2A)下使用噪声运行、但增加电流会导致噪声和系统故障增加。 在固态继电器之后、全桥电机驱动器之前以及电源轨上添加电容将有助于降低您看到的电流尖峰。 如果您能够使用电流探头测量流经分流器的电流、这将有助于确定系统是否看到这些电流尖峰。  

    如果您能分享您系统的方框图或原理图将会很有帮助。 我还可以联系您的 FAE、拨打电话进一步讨论。  

    此致、

    Jack Hemmersmeier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    感谢您宝贵的意见。 让我在几周内尝试在电路板上演示我的设计。 然后,如果我有一个进一步的问题,我会再次打扰你。 :)  

    非常感谢大家。

    此致。

    穆斯塔法