This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65563A:TPS65563A 的充电电流

Guru**** 2562020 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65563A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1484426/tps65563a-charging-current-of-tps65563a

器件型号:TPS65563A

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我需要您的帮助。如何设置 TPS65563A 的充电电流?我在规格表中找不到相应的参数。谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    充电电流可以通过下面的进行估算:

    一(n)个开关周期内的平均电流为:

    TOFF*IPEAK/(2 *(TON+Toff))

    您可以使用 Vout=29V 来计算 Ton/Toff、然后得到充电电流峰值 IC1

    从启动到停止的平均充电电流为0.5*IC1