This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2597:输出放电

Guru**** 2797955 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2597

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1484115/tps2597-output-discharge

器件型号:TPS2597

工具与软件:

您好!

我们调查了 Vin12V、Vin (abs)= 28~30V、Iout = 6.5A 负载开关或电子保险丝的情况。

我发现 TPS2597应该可以正常工作、但我们的输出放电电阻需要小于50欧姆。

TPS2597似乎没有此信息、我是否可以知道  TPS2597中有任何输出放电电阻器? 或其他合适的解决方案?

谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    您共享的图像没有为我加载。 您能重塑图像吗?  

    并与您的问题相关。 该器件中没有专用的 QOD 实现、但我们有 PG 引脚、它是开漏引脚(即在内部有下拉 FET)。 当 Vout 变为低电平时、该引脚将变为低电平、从而可用作放电路径。 内部下拉电阻应在15欧姆左右、因此请使用小型外部电阻器来获得所需的最小放电率。  

    此致、
    Arush