This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22950-Q1:电流限制精度|软短路电平

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1482705/tps22950-q1-current-limit-accuracy-soft-short-level

器件型号:TPS22950-Q1

工具与软件:

  1. 该器件的电流限制精度是多少? 正负容差?
  2. 软短路电平是如何定义的、它与电流限制(ILIM)的偏离程度如何?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fayis:

    欢迎来到 E2E。

    我将检查信息并获取相关信息。

    谢谢  

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fayis:

    1、不同电流的限流精度如下所述。 您可以将最大值和最小值分别设置为正容差和负容差。

    ILIM 检测的响应时间为5uSec 在此期间电流可能会变为高电平、且 FET 将在检测到短路时立即关闭。

    在快速瞬态的情况下、电流检测放大器被过驱并暂时禁用内部功率 FET。 电流检测放大器恢复并且将输出电流限制在 ILIM 上。

    谢谢

    Amrit