This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25730:仅充电电缆不起作用

Guru**** 2493935 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1484459/tps25730-charging-only-cable-not-working

器件型号:TPS25730

工具与软件:

在我们的设计中使用 TPS25730时、它会按预期工作、除非我们插入只有 VBUS 和 GND 线而不含其他线的仅充电电缆。 然后、即使3.3V 和1.5V 的导通、它也似乎无法开启输出。 插入仅充电电缆时、它是否能够打开输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Lane:

    感谢您在 E2E 上提出问题!

    仅使用 VBUS 和 GND 线而不使用其他线缆的充电电缆

    为了确认、您说此充电器上没有 CC 是正确的吗?

    如果是这种情况、则 PD 无法建立连接、因为它需要某种 CC 逻辑才能工作。

    谢谢!

    Kevin