This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV61070A:0.9Vin/1.85Vout 时的升压功能

Guru**** 2663225 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV61070A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1483968/tlv61070a-boost-function-at-0-9vin-1-85vout

器件型号:TLV61070A

工具与软件:

您好、先生、

 我的客户正在使用折返规格测试 TLV61070用于升压应用。

输入:0.9V-1.6V

输出电压:1.8V

IOUT:100mA

R1 = 100K

R2 = 47k

 如果输入电压大于1V、该设计的电路板可以输出1.8V、但当输入电压低于1V 时会出现问题。 此时没有显示开关波形?

  当 Vin = 0.9V 和 Vout = 1.8V 时、TLV61070是否可以工作? 客户是否需要检查此状况?

此致、

Gary Teng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将在周末后回复。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary K ö、

    TLV61070A 需要  1.3V 的最低输入电压才能启动。 因此、当 Vin=0.9V 时、器件无法启动。