This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS923653:连接到 COMP 引脚的元件

Guru**** 2590910 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1483956/tps923653-components-to-be-connected-to-comp-pins

器件型号:TPS923653

工具与软件:

嗨、团队:

数据表说明如下
建议为 CCOMP 选择一个1nF、10V X7R 陶瓷电容器并为 RCOMP 选择一个可选的100Ω 电阻器。
为 RDAMP 选择了一个可选的1MΩ Ω 电阻器、以抑制 PWM 开启时上升沿的过冲电流。

但是、评估板有一个825Ω 电阻器和两个10nF 电容器。
哪项正确?
另外、是否有方法可以计算这些噪声?

此致、
柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    请让我检查您的问题、下周早些时候会给您回复。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的柳先生:

    EVM 和用户指南将更新。 请遵循数据表。  

    [报价用户 id="497502" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1483956/tps923653-components-to-be-connected-to-comp-pins "]

    数据表说明如下
    建议为 CCOMP 选择一个1nF、10V X7R 陶瓷电容器并为 RCOMP 选择一个可选的100Ω 电阻器。
    为 RDAMP 选择了一个可选的1MΩ Ω 电阻器、以抑制 PWM 开启时上升沿的过冲电流。

    但是、评估板有一个825Ω 电阻器和两个10nF 电容器。

    [报价]

    我们有一个有关此主题的常见问题解答。 请参阅 [常见问题解答]如何为 TPS923655 / TPS923654 / TPS923653 / TPS923652设计 COMP 引脚元件?

    Unknown 说:
    此外、是否有办法计算这些数据?

    谢谢!

    BRS

    卢西亚