This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22995:公式(1)的最小值/最大值

Guru**** 2625265 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1467951/tps22995-min-max-value-of-the-equation-1

器件型号:TPS22995

工具与软件:

您好!

数据表公式(1)定义了 TR。
但是、我的客户想知道公式(1)的最大值和最小值。
请告诉我+/-%可能与方程式(1)有多大的差异。

此致、

K.Hirano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的客户正在等待 TI 对此作出响应。
    有人可以回答吗?

    此致、

    K.Hirano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hirano-San:

    对于延迟、我们深表歉意。 我生病了,因此延误。

    我检查了 char 数据、然后我们可以根据这些数据提供一些参考值。  总体而言、我看到的最大变化为+/- 15%。  

    此致、
    Arush