请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65400 工具与软件:
大家好、对于我的新设计、我使用了 tps65400gzr、对于通信、我使用了 sda、scl 和 gnd 到 J 标签连接器、这是否可行以及我可以使用什么软件通过 i2c 对 IC 进行编程、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
大家好、对于我的新设计、我使用了 tps65400gzr、对于通信、我使用了 sda、scl 和 gnd 到 J 标签连接器、这是否可行以及我可以使用什么软件通过 i2c 对 IC 进行编程、
您好!
请检查以下链接上的软件: