This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65142:WLED 升压转换器 VOUT 最大值/最小值

Guru**** 2543180 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65154

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1467266/tps65142-wled-boost-conv-vout-max-min-value

器件型号:TPS65142
主题中讨论的其他器件:TPS65154

工具与软件:

大家好、团队成员:

*我们正在设计一个 LCD 驱动电路。 LCD 背光要求如下。

*当我检查数据表时,正如我在附件中所显示的,数据表会显示它在某个地方不会将电压调节到15V 以下。

*但电气特性表中未指定最小值。 只有一个最大值。

* Vovp (ıfb)值也可以设定在15-20V 之间。


由于我们使用的 LCD 的背光电压为9V、我不确定是否可以使用这个集成电路。
我应该查看哪个值?
哪个值正确?
最小值/最大值是多少?

如果它不合适、我将考虑使用 TPS65154集成电路。 未指定最小值。 使用此集成电路的任何人也可以提供相关信息吗? 最低背光电压是多少?

感谢您的回答...