This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51013C-Q1EVM:能否获取 EVM 中使用的线圈信息?

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1468933/bq51013c-q1evm-can-i-get-the-information-of-coil-which-is-used-in-evm

器件型号:BQ51013C-Q1EVM

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我能否获得 EVM 中使用的线圈的信息?

(任何数据、例如 fpcb gerber flie 或制造商、部件号等)

我的客户没有任何资源来开发线圈、因此他们希望获取任何数据来生成线圈。

请检查此问题。 谢谢。

此致、

蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    EVM 上使用的 RX 线圈是 Wurth Electronics 760308103215 40mm X 32mm。

    e2e.ti.com/.../760308103215.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:

    感谢您的支持。

    我的客户表示你推荐的线圈760308103215对于他们的产品来说太大了。

    您能否检查尺寸小于28mm X 19mm 的线圈? 效率对我的客户无关紧要。

    请检查此问题。 谢谢。

    此致、

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    客户需要多大的输出电流?

    如果电流小于500mA、则可以选择 TDK WR2230-26M8-G (大约20mm)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:

    感谢您的支持。

    我的客户将需要少于500mA、所以您的建议是可以的。

    我将与我的客户讨论它。

    此致、

    蔡斯