This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS26750:240W USB-C 仅受电应用的原理图审阅

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TVS2200, TPS26750, PMP41115, TPS26750EVM, TPD4S480

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1464482/tps26750-schematic-review-for-240w-usb-c-sink-only-application

器件型号:TPS26750
主题中讨论的其他器件: PMP41115TPD4S480、TVS2200

工具与软件:

您好!

我希望大家都做得很好。

我已经为使用 TPS26750的240W USB-C 受电应用创建了一个原理图(随附)、如果有人可以在我发送原型设计之前对其进行审阅以确保其安全性、会非常有帮助。

除了基于 PMP41115的双向电源开关外、它也非常遵循 TPS26750EVM -然而两者非常相似、我决定使用 PMP41115双向电源开关原理图、因为它似乎可以稍微节省电路板面积。 我将使用一个廉价的 USB 编程器(基于 CH341A、一个输出正确电压的较新 PCB 型号)对 EEPROM 进行编程、该编程器将在 EEPROM 安装在 PCB 上时为 EEPROM 供电并对其进行编程-这只会使用3.3V 信号来完成、但是、我不确定 EEPROM 内电路编程是否会导致任何问题、因为它也会为 LDO_3V3供电。 如果有人能与我确认这一点就好了

我想在"电池安全模式"下使用这款240W 散热器、如 TPS26750EVM 用户指南第11页所述。该文件无需外部电源即可使用 TPS26750的核心、因为3.3V 和1.5V 稳压器可由 TPD4S480的最大24V 的分压 VBUS (据我所知)供电。 此实现是否正确、以及在此模式下运行时是否必须考虑任何特殊注意事项(即、在编程或硬件中)? Q1是否应该稍微大一点以确保不会出现过热?

此外、这个 问题对我来说也不是很重要、但我想知道-当没有与请求的 PDO 匹配时、TPS26750的行为是怎样的? 这是否可以在应用程序自定义工具中设置? 例如、如果在 USB PD 应用自定义工具中所需的灌电流功率设置为240W、并且拉电流的 PDO 仅达到140W、那么它是否让28V 电压通过或关闭电源开关?

非常感谢您的支持。

此致、

雨水

e2e.ti.com/.../240Wsinkschematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、雨天、

    我将查看您的原理图并在星期四的 EOB 上回答您的问题。

    此致、

    Conner  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conner:

    感谢您让我知道、听起来很棒

    此致、

    雨水

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    内部状态:TI 将在星期四 EOB 提供更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明天下雨我就完成了这件事。 我对延误深表歉意。

    此致、

    Conner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conner:

    很好、感谢您的帮助  

    此致、

    雨水

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、雨天、

    我已经完成了原理图审核。 绿色的项目很好、黄色的项目只是表示我需要评估的值在工作表外、红色是需要更改的项目。

    在本例中、对于 TPD4S480的 VPWR 上的电容、我知道您可能使用了 EVM 中的值。 这是一个错误、将在 TPS26750EVM 的下一个修订版本(修订版 A3)中纠正。 因此、建议您将 VPWR 上的电容从0.1uF 更改为1uF 并不是由于您犯了任何错误、但确实需要这样做。

    此致、

    Conner

    e2e.ti.com/.../rain_5F00_tps26750_5F00_sch_5F00_review.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conner:

    非常感谢大家的观看-我附上了更新后的原理图文件。 澄清一下、连接到接地的 ADCIN1和 ADCIN2应该允许我按照 TPS26750EVM 第11页所述在电池无电安全模式下运行器件。 按照建议、我将 C7更改为1uF。 我没有将此器件用于除灌电流之外的任何其他用途、因此我没有使用电阻分压器、而是按照 TPS26750数据表第28页的"不使用 Rup 或 Rdown"中的说明进行操作。

    其他一切看起来都很好吗? 据我所知、我应该能够使用 I2C 编程器将 USB C 应用程序自定义工具中的配置加载到 EEPROM 中、然后将其插入 USB-C 壁式适配器、而无需任何外部电源、并且将在输出 VBUS 上协商正确的电压和电流。

    非常感谢您的耐心和详细的回应:)我希望大家都有一个美好的星期。 在您回复此消息后、我将点击"解决我的问题"以进行确认。  

    e2e.ti.com/.../240Wsinkupdated.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conner:

    在仔细查看您提供的原理图后、我还将所有 I2Ct 引脚和 GPIO [0 1、3、4、5、6、 7、11]接地、因为它们未使用。

    我还假设、增加 TPD4S480保护器 IC 后、不再需要 VBUS 上的肖特基二极管和 TVS 二极管、和/或因为我仅在灌入模式下使用它。

    非常感谢您的澄清。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、雨天、

    康纳目前不在办公室。 请预计会有一些回复延迟。  

    此致、  

    Aya Khedr  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aya:

    好的、感谢您让我知道。

    祝您愉快!

    此致、

    雨水

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、雨天、  

    没问题! 谢谢你。

    此致、  

    Aya Khedr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、雨天、

    1.谢谢你的澄清,这是好的。

    2.正确、TPD4S480负责肖特基二极管和 TVS2200提供的功能。

    此致、

    Conner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conner:

    我希望你做得好。

    很抱歉发送两条消息给你回复上面-我不认为你看到了我想要的额外澄清,我很抱歉没有把它放入一个段落:)从你刚刚回复的上面的消息粘贴, 我只是想 澄清另一件事:

    添加了" ADCIN1和 ADCIN2接地是否应允许我按照 TPS26750EVM 第11页所述在电池无电安全模式下运行器件?"

    我知道数据表中已经说明了这一点、但我想澄清一点、我不想混淆 这里的任何较小细节。

    非常感谢您的耐心-再回答这个问题即可解决问题。

    此致、

    雨水

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    内部状态:进行中- TI 提供分析和响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我好雨,谢谢你问。 我希望您也能做得好。  

    是的、您完全正确。 如果将 ADCIN1和 ADCIN2接地、并将 USB-C/USB-TPS26750源插入 具有 PD 的器件的端口  (而器件未通电时)、则会在 DeadBattery 模式下测试器件、而在 DeadBattery 状态下器件将设置的模式将是安全模式。

    如果您有任何其他问题、或者我可以提供进一步的帮助、请告诉我、我将很乐意提供帮助。

    此致、

    Conner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conner:

    非常感谢您为我提供开发此电路板的支持。 这是我针对该主题提出的最后一个问题、因此我单击了"这解决了我的问题"。 祝您愉快!

    此致、

    雨水