This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:对 GG 文件进行编程

Guru**** 2544050 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1469798/bq76952-programming-gg-file

器件型号:BQ76952
Thread 中讨论的其他器件: BQSTUDIO

工具与软件:

尊敬的 TI 支持部门:

使用 bq76952、是否可以将电池连接到电路、然后连接到 bqStudio 以将 gg 文件编程到数据存储器?

我希望避免使用 OTP 方法、因为可能需要对 gg 文件进行更改。

在这些生产线上、如果我们使用 OTP 进行编程、这是否意味着我们无法在需要时修改器件?

使用 bq76952 EVM、我可以连接48V 电压、bqStudio 将自动检测、然后修改特定于应用的数据存储器。

谢谢!

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin 老师、您好!

    沿这些行、对于生产、如果我们使用 OTP 进行编程、这是否意味着我们在需要时不能修改器件?

    该器件最多支持8个不同的签名值、因此您可以进行最大8次 OTP 部分写入。 第3节 OTP 编程 《校准和 OTP 指南》 中的说明了如何在生产中写入 OTP 和 第3.2节使用 OTP 或寄存器进行配置 主程序功能介绍了有关 OTP 的更多详细信息。

    [报价 userid="53207" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1469798/bq76952-programming-gg-file 通过 bq76952 EVM"]、我只需连接48V 且 bqStudio 将自动检测、并由此修改特定于应用的数据存储器

    正确、但如果您使用的是实际的电池、请确保移除电池仿真器。  另请注意、通过复位/下电上电、器件不会保留在数据存储器中所做的更改。

    此致、
    Alexis