This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:生产编程和串行化

Guru**** 2544070 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQ40Z50, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1469235/bq40z50-r2-production-programming-and-serialization

器件型号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件:BQ40Z50、EV2400、 BQSTUDIO

工具与软件:

您好、我在这个主题上找到了几个主题、但我们无法完全理解如何解决该问题。

在生产过程中、我们需要使用不同的序列号对每个 bq40z50进行序列化。 分配序列号的软件在服务器上运行、因此理想的解决方案是使用命令行工具首先对 SREC 文件进行编程、然后发送 serialization 命令。

第一个问题是如何使用命令行工具(如果有可用的文档、则编写我们自己的工具)来编写 SREC 文件。  在网站上、我们找到了合适的工具:  

BQ-BATTERY-PROGRAMMER-SW

但无法识别硬件(EV2400)。 我们读到、EV2400与此工具不兼容。

通过 bqStudio 上传 srec 文件、然后手动转到 datamory 选项卡更改序列号和日期的手动流程、这个流程可以正常使用、但非常耗时、并且容易出现错误和重复。

我还尝试了另外一种工具:bqProgramming、但它崩溃了一个常见错误、这个错误在其他用户中很常见。 可能还有一段时间未更新此工具。

你有什么想法/建议?

谢谢你

此致

Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈、您好!

    我们没有命令行编程工具、该工具必须由客户创建。 以下文档有助于在不使用 bqStudio 的情况下与电量计通信:

    https://www.ti.com/lit/pdf/slua801 

    以下链接更深入地介绍了如何解读我们的闪存流文件:

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1107256/faq-bqstudio-how-do-i-interpret-the-lines-in-a-bq-fs-file-for-use-with-my-smbus-gauge 

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    谢谢你。 实际上、我们已经下载了应用手册 slua81、而且我们确实认为它是关键!

    但更好地理解、我们意识到它不处理.srec 文件、而是处理 FlashStream 格式。 我从其他来源得到,.SREC 文件是首选的完整方式上传所有在测量仪表上.

    如果是这样、我们如何获取信息以 通过软件上传 srec 文件? 我们在通过 bqStudio 进行 SREC 文件上传期间嗅探了 SMB 通信、可以说这不是一个直接的过程。

    或者、我们应该使用文件流格式而不是 srec? 我看不到从 bqStudio 生成此流文件的选项。 我获得的唯一输出是 SREC 格式。

    感谢您的澄清。

    此致

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈、您好!

    通常、对于主机编程、我们建议使用 bq.fs 闪存流文件、因为当使用上面的常见问题解答页面时、可以更轻松地解释文件尝试编程的内容。

    通过转到 FS bqStudio 的"Firmware"页面上的相同"Read Srec/bqStudio from device"按钮、可找到 bq.fs、但在显示该窗口时、您可以更改文件选项:

    此致、

    Anthony