This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV717P:tSTR

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV717P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1467970/tlv717p-tstr

器件型号:TLV717P

工具与软件:

您好!

问题1:
数据表指定 tSTR (typ)为100us。
但是、tSTRR (min)和 tSTRR (max)分别是多少呢?

问题2:
tSTR 的定义是什么
从 EN 置位到0.95 × VOUT (NOM)的时间吗?

此致、

K.Hirano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hirano-San、

    我将对此进行调查、并会在几个工作日内提供更多信息来进行更新。

    此致、

    Alex Davis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、

    进展如何?
    有任何相关更新?

    此致、

    K.Hirano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hirano-San、

    很抱歉、 在此问题上耽误了您的时间。 我预计 TLV717P 的启动时间变化高达约±60%、从而使启动时间介于40µs 和160µs 之间。  

    在本例中、TSTR 是 从 EN 置位到0.98 × VOUT 的时间

    此致、

    Alex Davis