This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-R2:I2C 命令入门

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1469386/bq34z100-r2-getting-started-with-commands-over-i2c

器件型号:BQ34Z100-R2

工具与软件:

我希望通过 I2C 连接一个微型计算机来配置和监控 BQ34Z100-R2。

 当我进行 I2C 扫描时、我返回0x55作为 BQ34Z100-R2的7位地址、这样我就有了良好的 COM。

不知怎么说、我没有获得有关命令的文档。

我查看了标准命令表、不确定应该发送什么 I2C 命令来执行其中一个标准命令。

也许有一个示例可以帮助……

我们使用电压命令 0x08/0x09

我发送什么 I2C 命令?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    我将分享一个使用电压命令(0x08)读取电压数据的示例

    我还建议阅读 TRM 的第4.5节。

    此致、

    Adrian