This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:温度测量校准问题

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1467421/bq76952-temperature-measurement-calibration-issue

器件型号:BQ76952

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:  

基于 BQ7695202 IC 和18K 上拉电阻的产品。

我们随附了系数计算、系数值的 NTC 详细信息、详细信息 Paramee2e.ti.com/.../zen_2D00_report.zipe2e.ti.com/.../zen.zipe2e.ti.com/.../Data-Sheet-ZENAC103F39HRCL351-_2800_1_29002D00_1.pdfter、通过 TI GPC 工具和测试报告提供。

我们的意见如下:

正确温度测量达到-15到7度是正确的、 7到62度是错误的。

请建议如何获得正确测量-30至100度范围所需的系数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahul:

    您似乎再次重新发布了此问题。

    请参阅上一篇文章: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1466520/bq76952-temperature-measurement-calibration-issue

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    请查找附件。

    1. NTC 数据表1%

    2.通过 TI 专家计算的系数详细信息:  

    下面是为此给出的系数:
    search complete, bestmaxerr = 0.199999999999999998863
    bestA [A1 A2 A3 A4 A5]=[-17995 31696-27449 31679 1343] bestB
    [B1 B2 B3 B4]=[-1944 2666-3440 4423]
    ADC0 = 11703 

    3.使用 TI 专家计算出的系数得出的测试结果。

    请查看随附的测试结果。

    撰写审阅您将在测试结果后得出以下结论:-25至45度的范围对于客户而言是可以接受的。  

    45至60度测量误差的测试结果为3度。

    因此、其准确度非常大、高达85度。 上次读数10度准确度。  

    我们客户的要求是在-30至100度范围内进行平滑的温度测量、精度为+/-2度。

    我们要求您提供满足客户要求的系数。

    谢谢  

    Rahul Sharma  

    e2e.ti.com/.../3632.Data-Sheet-ZENAC103F39HRCL351-_2800_1_29002D00_1.pdfe2e.ti.com/.../workout-Temperature-Test-report.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahul:

    您是否介意分享您的原理图? 高达10度的准确度差异非常奇怪。

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    请查看随附的原理图。

    谢谢

    Rahul Sharmae2e.ti.com/.../SS12_5F00_20A_5F00_V4.2-_2800_R0.0_29002D00_Micro-Section.sch.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahul:

    感谢您的分享。 请给我一些时间来审核您的原理图。

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahul:

    我注意到、在 TS1处的 NTC 之前、你们的所有设备都有一个470欧姆的电阻器(R96)。 在进行初始系数计算时、您是否考虑了该电阻器? 这将影响温度读数、尤其是在较高的温度下。

    您是否还可以尝试将其删除并使用原始系数来查看它们是否有用?

    此致、
    Alexis