This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6594-Q1:VCCA 和加电使能可用、但有时不为 PMIC's 输出上的电源输出供电

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS6594-Q1, DRA821U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1469345/tps6594-q1-vcca-and-poweron-enable-available-but-sometimes-not-power-output-on-pmic-s-outputs

器件型号:TPS6594-Q1
主题中讨论的其他器件: DRA821U

工具与软件:

PMIC A: TPS6594-Q1和 PMIC B:适用于 DAR821U-Q2的 LP876441-Q1、有时 PMIC 不提供输出。

Q1:两个 PMIC 都没有输出的可能原因是什么?

Q2:我为 PMIC A 具有 SOC_PWR_EN:PWRON_L/ENABLE、为 PMIC B 启用什么? PMIC B 由 PMIC A 的 VINT_LEOA_1V8启用?

我的 PMIC A 的 VCCA 和电源使能信号处于高电平、但有时仍没有任何电源轨输出、原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max:

    以下是 DRA821U 双 PMIC 解决方案的用户指南: 使用 TPS6594-Q1和 LP8764-Q1为 DRA821供电(修订版 A)

    [报价用户 id="419570" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1469345/tps6594-q1-vcca-and-poweron-enable-available-but-sometimes-not-power-output-on-pmic-s-outputs "]

    Q1:两个 PMIC 都没有输出的可能原因是什么?

    [报价]

    未被移除的电源错误会导致 PMIC 没有输出。 如果发生错误、PMIC 通常会重新启动、如果错误未得到修复/移除、PMIC 将复位、直到达到阈值、尝试15次。 请读取两个 PMIC 上0x5A - 0x6C 的中断、如果有任何错误的话、可以读取数据表中寄存器上的部分。

    [报价用户 id="419570" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1469345/tps6594-q1-vcca-and-poweron-enable-available-but-sometimes-not-power-output-on-pmic-s-outputs "]

    Q2:我为 PMIC A 具有 SOC_PWR_EN:PWRON_L/ENABLE、为 PMIC B 启用什么? PMIC B 由 PMIC A 的 VINT_LEOA_1V8启用?

    [报价]

    PMIC A 通过 SPMI 总线发送命令、该通信总线对于 PMIC 非常特定、有关更多详细信息、请参阅数据表。

    请打印出故障后的中断信息、如果可以的话、请从 I2C 中读取这些中断(在两个 PMIC 上)。  

    [报价 userid="419570" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1469345/tps6594-q1-vcca-and-poweron-enable-available-but-sometimes-not-power-output-on-pmic-s-outputs ]] PMIC A 的 VCCA 和电源使能信号为高电平、但有时候仍然没有任何电源轨输出、原因是什么?

    发生错误、请查看中断、如果无法实现、请使用示波器并通过电路板上的上电序列进行测试、请查看电源序列中电源轨无法继续上电的位置。

    BR、

    尼古拉斯·麦克纳马拉