This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B4253-Q1:跟踪输出型 LDO

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7B4260-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1466953/tps7b4253-q1-tracking-output-type-ldo

器件型号:TPS7B4253-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS7B4260-Q1

工具与软件:

您好!

我正在寻找具有 "跟踪输出"并具有以下输入/输出条件的产品。

我搜索了 TI HP 的 LDO 产品页面、但找不到该页面。 如果有我错过的产品、请告知我。


・Vin_min<6.5V、Vin_max>25V
・Vout_min<5V、Vout_max>24V
・Iout > 0.4A

此致、

Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想知道是否有人可以帮助我。

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nishie-San、

    对延迟答复深表歉意。 TPS7B4260-Q1是我们可满足这些要求的最接近器件。 但是、输出电流的额定值仅为300mA。 这样可行吗?

    我也对该应用很好奇、因为跟踪 LDO 通常用于非板载传感器功率、~15 -20mA (每个传感器的典型值)。 您是否能够分享有关 LDO 将要供电以及300mA 在这种情况下为何需要>LDO 的更多详细信息?

    此致、

    Kelsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kelsey-San:

    感谢您的支持。

    TPS7B4260-Q1是预览版。 请告知我该产品何时发布。 另外、关于您的问题、我将与客户核实。

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nishie-San、

    感谢您的评分! TPS7B4260-Q1将于3月底发布~

    此致、

    Kelsey