This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:DTS 文件中的 DDR4频率设置

Guru**** 2455560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1484220/am6442-ddr4-frequency-setting-in-dts-file

器件型号:AM6442

工具与软件:

大家好、团队成员:

我的客户对 dts 文件中配置的 DDR4存储器频率有疑问: board-support/ti-u-boot-2024.04+git/arch/arm/dts/k3-am64-evm-ddr4-1600MTs.dtsi

我认为 DDR4存储器的频率规格为800MHz。 为什么将其配置为400MHz? 这是推荐的设置吗?

此致、

Mari Tsunoda.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "这是我的错。"  DDR PLL 设置为存储器工作频率的1/2、也是传输速率的1/4。

    因此、400MHz PLL = 800MHz 存储器时钟频率= 1600MTs

    此致、

    James