请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM6442 工具与软件:
大家好、团队成员:
我的客户对 dts 文件中配置的 DDR4存储器频率有疑问: board-support/ti-u-boot-2024.04+git/arch/arm/dts/k3-am64-evm-ddr4-1600MTs.dtsi
我认为 DDR4存储器的频率规格为800MHz。 为什么将其配置为400MHz? 这是推荐的设置吗?
此致、
Mari Tsunoda.