This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62P-Q1:针对 Android 14的 TI 汽车 HAL/Aidl 实施

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62P-LP, AM62P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1480731/am62p-q1-ti-vehicle-hal-aidl-implementation-for-android-14

器件型号:AM62P-Q1
主题中讨论的其他器件:SK-AM62P-LPAM62P

工具与软件:

大家好、团队成员:

我目前在 SK-AM62P-LP 中使用 Android 汽车 SDK 版本10.0 (AAOS 14)。 我在 SDK 中找不到任何 TI 针对车辆 hal 的实现、而我只找到 AOSP 真实的实现。 您能否分享链接以下载并构建 TI 车辆硬件实施?


am62p:/# logcat --pid=335
--- main 的开始
01-01 00:00:13.566  335 335  V CAN 控制器:正在启动...
01-01 00:00:13.570  335  V CAN 控制器:已成功启动!
^C
130|am62p:/# logcat--pid=202.
--- main 的开始
01-01 00:00:10.349    202 202 I 车辆服务:启动线程池...
01-01 00:00:10.356    202 202 I FakeVehickleHardware:从/vendor/etc/automotive/vhalconfig 加载属性
01-01 00:00:10.362    202 202 I FakeVehiceHardware:从/vendor/etc/automotive/vhalconfig 加载属性//VendorClusterTestProperties.json
01-01 00:00:10.365    202 202 I FakeVehichleHardware:从/vendor/etc/automotive/vhalconfig 加载属性//TestProperties.json
01-01 00:00:10.371    202 I FakeVehickleHardware:从/vendor/etc/automotive/vhalconfig 加载属性//DefaultProperties.json
01-01 00:00:10.481  202  202 I 车辆服务:注册为服务...
01-01 00:00:10.497    202 202 I 车辆服务:车辆服务就绪
01-01 00:00:10.545  202  214 E FakeVehickleHardware:无法获取值、错误:尚未设置值:Not _Available、代码:3.
01-01 00:00:10.547  202  214 E FakeVehickleHardware:无法获得值、错误:尚未设置值:Not _Available、代码:3.
02-24 07:38:04.496  202  215 D FakeUserHal:Set (initial_user_info)从 Android 调用:VeichlePropValue{时间戳:23982、AreaID:0、prop:29996583、状态:Available、值:RawPropValues{int32Values:[1、 3、0、9、2、0、 9、10、8]、floatValues:[]、int64Values:[]、 byteValues:[]、stringValue:}
02-24 07:38:04.496  202  215 I FakeUserHal:无 lshal 响应;回复 InitialUserInfoResponse 操作::默认值:VeichlePropValue{时间戳:23986311040、AreaID:0、prop:29996583、状态:可用、值:RawPropValues{int32Values:[1、 0、0、0]、floatValues:[]、int64Values:[]、 byteValues:[]、stringValue:||}}
02-24 07:38:04.3110202    215 I FakeVehicleHardware: onSetProperty ():正在更新由 HAL 返回的属性: VehiclePropValue{timestamp:2398640、AreaID:0、prop:29996583、状态:可用、值:RawPropValues{int32Values:[1、 0、0、0]、floatValues:[]、int64Values:[]、 byteValues:[]、stringValue:||}}
02-24 07:38:04.848  202  215 E FakeVehiceHardware: Unknown VeiceApPowerStateReport: 6.
02-24 07:38:07.109  202  215 D FakeUserHal:Set (switch_user)从 Android 调用:VeichlePropValue{timestamp:26588、AreaID:0、prop:2996584、状态:可用、值:RawPropValues{int32Values:[2、 1、10、8、0、9、 2、0、9、10、8]、 floatValues:[]、int64Values:[]、byteValues:[]、stringValue:}
02-24 07:38:07.109  202  215 I FakeUserHal:请求是 legacy_android_switch;忽略它

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有因硬件要求而需要实施的任何 TI 车辆、因此我们使用 Android 提供的残桩实现。
    你需要实现你的硬件等取决于你的硬件


    纪尧姆