This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:修补后 SDK10.00.07检测到 RCU_PREMPT 停止

Guru**** 2455560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1482773/am625-rcu_preempt-detected-stalls-with-sdk10-00-07-after-patched

器件型号:AM625

工具与软件:

使用 SDK10/.00.07时、将 RCU 停止报告为以下日志:

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/791/log_5F00_rcu_5F00_stall_5F00_comen_5F00_without-patch.txt

将 此处的补丁应用 于 SDK10.00.07、进行了2周的通电/断电测试。 捕获到 RCU 停止一次:

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/791/am62x_5F00_rcu_5F00_error_5F00_after-patched.log

出错前的最后一个日志是检测 I2C 触摸屏。

它在定制板上经过测试、具有一个4端口 USB 集线器连接的键盘、鼠标、U 形闪存。 不确定它是否相关。

在进行修补之前、在修补之后、只能在2周的开机关机测试中捕获一次、这样做会更加容易。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Divyansh、

    想知道您是否接受了报告。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tony  

    迪维扬什目前正在进行商务旅行,直至3月17日。 这里的操作是什么?

    此问题已通过这些补丁程序得到其他客户的解决。 因此、您的客户是否仍面临此问题、尽管问题大幅减少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    您的客户是否可以使用 SDK10.01.10.04进行测试? 它实施了 DSS 修复、开发团队想知道是否可以使用10.01基准进行测试。

    此外、您的客户还可以共享任何日志? 以下标签包含您的客户也可以添加的调试声明: e2e.ti.com/.../5450993。如果他们能提供这些信息、将会很有帮助。  

    此致、
    Krunal